Other Parts Discussed in Thread: MCF8329HS-Q1, DRV8904-Q1, MCF8329A-Q1, MCF8329A, MCF8329HS
器件型号: MCF8329A-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8904-Q1、 MCF8329A、MCF8329HS、MCF8329HS-Q1
您好:
我的客户一直在调查 BLDC 电机、其中一个候选客户是 MPQ6532。 如果我使用交叉参考、它提供了 DRV8904-Q1、但它提到了 MPQ6523。 实际上、DRV8904-Q1 是 BDC 驱动器、因此不应该替代。
实际要求如下所示、他们说另一个候选器件是 MCF8329A-Q1、但他们更喜欢使用有传感器、因为他们担心稳定的开/关操作、因为他们知道 MCF8329A-Q1 等无传感器器件在启动时应该需要一些延迟。 因此、他们从未使用过无传感器器件、我想说服他们、无传感器器件也与有传感器器件有竞争力。 它们知道每个驱动器的优缺点、因此唯一的问题是使用无传感器器件时保持稳定的开/关操作。
-相数: 3.
-波兰数: 8.
-插槽数: 12
-输入电压:8~16V
-当前: 64A (max)
-方向通过高/低和速度通过 PWM
问题/请求
1.请提供 MPQ6532 和 MCF8329A-Q1 之间的比较表吗?
2.您能否提供数据说明 On/Off 可以与 MPQ6532 等有传感器设备竞争? 如果您能描述每台设备的实际行为、这将非常有用、因为它令人信服。 不过、这可能是 MCF8329A-Q1 中的 MTR_STARTUP。
3.如果 MPQ6532 不是 MCF8329A-Q1、您会向我推荐最具竞争力的器件吗? 如果不是 MCF8329A-Q1、您是否会向我提供上面显示的数据?
此致、
川崎义和