Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010265
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: F29P329SM-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-010265
您好、
我正在设计三相 BLDC 电机驱动器的相电压测量、需要有关电阻分压器选择的指导。
应用规格:
- 最大相电压:130V
- PWM 频率:15kHz
- 测量目的:用于 FOC 控制的相电压反馈
两个电阻分压器选项:
- 100k - 2k
- 510K - 10k
问题:
考虑到 15kHz PWM 频率、哪种电阻分压器配置更合适?
我担心:
- RC 时间常数与 PWM 频率间的关系
- ADC 输入阻抗和内部容量充电时间要求
- 防噪性能
感谢您的指导!
最好的考虑