This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:处于运行/待机状态的 RE_INIT NAD 命令

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1620710/drv3946-q1-re_init-nad-command-in-active-standby-state

器件型号: DRV3946-Q1

尊敬的 TI 团队:

RE_INIT 命令也应根据以下安全机制在运行和待机状态下发送:

image.png

image.png

但根据下面的 SNAP、仅在 INIT2 状态下接受写入。 然后、我们如何在工作/待机状态下将 RE_INIT 用作上述故障的恢复电路。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prachi、

    感谢您指出这一点。

    RE_INIT 也将在 SDO 冲突状态期间运行。 我会将此添加到 DRV3946 所需的更新中、并且可以在下一版本的数据表中解决。

    谢谢、

    、Ibinu