This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:DRV8706-Q1;半有源下拉和 quot;

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622384/drv8706-q1-drv8706-q1-semi-active-pull-down

器件型号: DRV8706-Q1

尊敬的汽车专家:

我目前正在尝试了解“半有源下拉“和“下拉“之间的差异

image.png

在 PVDD 欠压和 PVDD 过压的文本说明中、提到栅极驱动器下拉电阻器已启用。

为什么在表中将其描述为“半有效“表示 PVDD 欠压、“有效“表示 PVDD 过压?  

是否是因为对于“半有效“诊断和保护功能、下拉电阻总是处于活动状态、而对于“活动“下拉电阻、有不同的模式不会激活它们?

BR

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我们会在几天内审核并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carsten:

    感谢您的提问。

    在 PWM 等正常运行情况下、基本上可以使用有源下拉 集成电流阱块主动关断外部 FET 栅极。

    半活动是通过启用额外的下拉电阻器 RPDSA_LS 来实现的。 只需通过放置电阻器 RPD_LS 来完成下拉

    如果需要更多详细信息、请发布到内部。

    谢谢、

    此致

    Shinya