This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2802:TMS320F/C240 DSP 控制器时钟频率

Guru**** 2810805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1623304/tms320f2802-tms320f-c240-dsp-controller-clock-frequency

器件型号: TMS320F2802

你好

我在霍尼韦尔航空航天公司工作。 我们使用器件型号 TMS320F/C240 DSP、该 DSP 旨在使用 20MHz 时钟频率。 我正在尝试找出时钟输入减小时会发生什么情况、它是否会在达到某一点(例如 15MHz)之前继续正常运行、或者随着 20MHz 信号下降、功能是否会稳定下降、如果是这样、是否存在时钟频率太慢(例如 5MHz) 导致)导致器件根本无法运行的情况? 该器件的参考指南指出不超过 20MHz 时钟频率、但不涉及较低的频率。

感谢您的帮助。

Bobby gouge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    只是为了确认您使用的是 F240x 设备吗? 遗憾的是、我们不再能够支持此器件上的任何开发活动。  我们已尝试在此常见问题解答中整合我们的资源、但强烈建议客户考虑使用我们更新的器件之一、这种器件性能、成本、软件、易用性、支持 等。如 F28002x 或 F280013x 、或在此处查看我们的完整产品系列: C2000 实时微控制器|德州仪器 TI.com

     【常见问题解答】有人能帮助解答有关 TMS320F240/TMS320F241/TMS320F243 或 LF240xA/LC240xA 器件的问题吗?  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们在现有设计中使用此器件型号、并且已经使用了很长时间。 我的问题基于我被要求执行的一些额外工作、以更高级别解决潜在失效模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bobby、很遗憾、我们已经没有任何设计或应用资源来明确回答 F240 的问题。  我自从 F281x(被授予是另一种技术节点)开始在 C2000 工作、但自从我在 C2000 工作以来、我们通常将器件的规格设置为低至 2MHz。  也许与您的案例更相关、我回顾了 F240 参考手册、对我来说、简单的阅读意味着该器件支持低至 2MHz 的电压、这与大多数其他 C2000 设计一致。  正如我所说的、我不能提供 100% 的保证、但我希望这有助于您决定如何继续前进。