This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:DRV8462 进入过热关断状态

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622082/drv8462-drv8462-going-into-overtemperature-shutdown

器件型号: DRV8462

大家好!

我们将测试 DRV8462 作为 NEMA 23 步进电机的驱动器 (Stepperonline 23HS22-2804S)。 我们使用 DRV8462EVM 评估板和 GUI。 以 600RPM 的恒定转速驱动电机时、驱动器会在几分钟后进入热关断模式。

驱动程序配置如下:

  • 100%电流的全步进(两相励磁)
  • 2、8A 满量程电流(内部 VREF)
  • VM = 48V
  • SPI 接口模式
  • 使用 RES_AUTO 1/256 的自动微步进
  • 智能调优动态衰减模式
  • 输出压摆率 70ns
  • 速度= 375RPM = 1250 PPS
  • 向驱动器芯片添加了一个小型散热器(见附图)
  • 负载条件下的初始测试

我在 GUI 中附加了配置屏幕截图。 当以 375 RPM (1250 PPS) 的速度行驶时、我们不会遇到此问题。 此外、当使用 24V 的 VM 时、不会出现该问题。 不过、我们更倾向于使用 48V 的 VM、而不是 24V 的 VM、因为这样可以更轻松地在整个应用中集成驱动器。

我们是否可以查看任何其他配置或采取措施来防止热关断?

此致、

彼得

 

image.png

image.png

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    感谢您的提问。  

    [引述 userid=“687755" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622082/drv8462-drv8462-going-into-overtemperature-shutdown

    我们将测试 DRV8462 作为 NEMA 23 步进电机的驱动器 (Stepperonline 23HS22-2804S)。 我们使用 DRV8462EVM 评估板和 GUI。 以 600RPM 的恒定转速驱动电机时、驱动器会在几分钟后进入热关断模式。

    驱动程序配置如下:

    • 100%电流的全步进(两相励磁)
    • 2、8A 满量程电流(内部 VREF)
    • VM = 48V
    • SPI 接口模式
    • 使用 RES_AUTO 1/256 的自动微步进
    • 智能调优动态衰减模式
    • 输出压摆率 70ns
    • 速度= 375RPM = 1250 PPS
    • 向驱动器芯片添加了一个小型散热器(见附图)
    • 负载条件下的初始测试

    我在 GUI 中附加了配置屏幕截图。 当以 375 RPM (1250 PPS) 的速度行驶时、我们不会遇到此问题。 此外、当使用 24V 的 VM 时、不会出现该问题。 不过、我们更倾向于使用 48V 的 VM、而不是 24V 的 VM、因为这样可以更轻松地在整个应用中集成驱动器。

    我们是否可以查看任何其他配置或采取措施来防止热关断?

    [/报价]

    EVM 跳线和 GUI 看起来正常、但 600RPM 的转速可能会发出 TSD。 转速设置为 600RPM 时、电机是否旋转。  我认为 在高速条件下电流调节不正确。 您能分享热关断之前的输出电流波形吗? 输出停止时、OTSD LED 也会变为红色吗?  

    此致

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    感谢您的答复。

    电机确实以 600 RPM(用转速计测量)旋转。 我附上了热关断之前电流波形的屏幕截图。 输出停止后、OTSD LED 会变为红色。 温度警告指示 (OTW) 在 OTSD 之前不久也会变为红色。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    感谢您提供的信息。 由于具有高频、电流不是真正的正弦 波、但仍在 IFS 处受到限制、这不会导致 TSD。  

    您提到“   

    另外、当使用 24V 的 VM 时、我们不会遇到此问题。 不过、我们更喜欢使用 48V 的 VM(高于 24V)、因为这可以更轻松地在我们的整体应用中集成驱动程序[/报价]

    驱动器中由 导通损耗和开关损耗引起的热损耗。 导通损耗主要取决于 RDS ON 和 IRMS。 但是、开关损耗取决于电压、电流、上升/下降时间和 fpwm。  PWM 频率取决于电源电压、电机线圈的电感、反电动势电压和关断时间或纹波电流(对于智能调优纹波控制衰减模式而言)。

    要解决 TSD、您可以  

    1:像您已经测试过的那样降低电压。  

    2-减小电流 IFS。 增加而增加。  

    3 — 增大 RC_RIPPLE 以降低开关频率。

    请尝试上述条件、看看它如何影响电机性能。  

    好极了  

    Mojtaba.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mojtaba:

    感谢您的详细说明。 我会尝试您的建议条件并返回报告。

    此致、

    彼得