This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:器件在启动时失败

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1615069/mcf8329a-device-fails-on-start

器件型号: MCF8329A
主题: LMR51420 中讨论的其他器件

您好:

我使用这个 IC 来驱动风机电机。 设备在大部分时间现场工作。 但从 100 件 1-2 器件在下一次上电时失败(nx10 分钟工作后)。 这可能是一个设计问题、这就是我为什么要在这里写作的原因。 唯一的症状是 IC 未与微控制器通信。 更换 IC 后、一切正常、MOSFET 也可以。 我添加了原理图。 如果需要、我可以包括 IC 的校准。

主要器件以最大电流运行 27V PSU。 由于它有一个 3.3V 降压转换器 (LMR51420)、因此我将 VREG 连接到这个位置以降低 IC 的功耗。 3V3 电源轨中没有损坏、也仅限 27V。 根据原理图、可能是失败的任何原因?

 

 

 

ti1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来没有问题。 您能否分享调优文件以进行审核?

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhinesh、

    感谢您的迅速回答。 我附加了它。 系统不允许上传 json 文件、因此我更改了格式。

    e2e.ti.com/.../Steady_5F00_big_5F00_vacuum-motor_5F00_register_5F00_20250608_5F00_G_2D00_B.txt

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balint:

    我从共享调优文件中看到、peri_config1->DIG_DEAD_TIME 配置为 0。 请配置所需的死区时间、以避免 MOSFET 击穿。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhinesh  

    感谢我们更正了提示。 与此同时、我们发现了一个问题:在断电期间、器件地址被修改。 通过 I2C 地址扫描 IC 通信的另一个地址。 这解决了来自 5 的 3 个故障设备。 其余两个仍然没有在任何地址通信。 功耗是正常情况、MOSFET 也可以工作(更换 IC 时,器件可以完全正常工作)。 您是否有任何暗示、哪些情况允许发生这种情况? 根据数据表、当任何电源未处于正确范围内时、器件仅不会通过 i2c 发起、但现在一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balint:

    由于 VM 引脚上的电源干扰、该器件的 EEPROM 写入操作可能尚未完成。 如果 EEPROM 写入不完整、包含器件 I2C 地址的寄存器可能会保留不正确的值。 请确保您遵循 应用手册中概述的 EEPROM 写入操作过程。

    您能否使用示波器监测 I2C 信号来检查器件的 I2C 引脚是否有任何损坏?

    谢谢、

    Dhinesh