This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:栅极驱动电压

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8353, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1620743/drv8353-gate-drive-voltage

器件型号: DRV8353
Thread 中讨论的其他器件: DRV8323DRV8329

您好:

我向客户推荐了 DRV8323 和 DRV8353 作为三相 BLDC 电机驱动器。 客户的电源配置了 2Cells 锂离子电池、并通过升压直流/直流转换器将其升压至 12V。 为了使用具有尽可能低导通电阻的外部 MOSFET、客户希望以 12V 的电压驱动上部和下部外部 MOSFET 的栅极。

问题是、如果将该 12V 电压提供给 DRV8323 或 DRV8353 的 VM、DRV8323 或 DRV8353 是否可以将上部和下部外部 MOSFET 的栅极驱动 12V 电压?

以下为 DRV8353 数据表摘录。 似乎无法以 12V 驱动 upeer 和更低 MOSFET 的栅极。 这种理解是否正确?

image.png

谢谢您、

T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我写的第一部分内容是: 我向客户提议了 DRV8323 和 DRV8353、它们是三相 BLDC 电机驱动器。

    谢谢您、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Imai-San、

    是的、HS MOSFET 导通时可用的 VGS 电压通常约为 10-11V、最大值约为 12V。

    这应该足以让大多数功率 MOSFET 完全导通 (Vth 约为 2V、米勒平坦区域约为 4V)。 客户能否分享 MOSFET DS 并分享他们担心~10-11V 电压不够的原因?

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay-san:

    感谢您的答复。  客户也会查看 STDRIVE102H。

    客户使用升压转换器从电池生成 12V 电压、并将其提供给栅极驱动 IC。 STDRIVE102H 似乎能够驱动具有内置 12V 输出 LDO 的 12V 电压下的外部 MOSFET。 因此、有一点需要考虑:DRV8323、DRV8353 还是 DRV8329 是否可以输出 12V 电压用于外部 MOSFET 的栅极驱动、从而与 STDRIVE 竞争。

    我同意您的看法、11V 足以导通 MOSFET。 但是、客户希望尽可能使用导通电阻较低的 MOSFET。

    以下三个 MOSFET 是候选方案。

    STMicroro : STL130N4LF8 (STL130N4LF8|产品 — STMicroelectronics)

    先进电力电子: AP4NA2R3CYT(产品| A-Power)

    ROHM : RH6G040CG (RH6G040CG— 数据表,产品详细信息| ROHM.com)

     

    我还认为 Vgs=11.5V 和 12V 之间的导通电阻没有很大差异、它会根据产品的变化而变化。 MOSFET 数据表中的导通电阻与 Vgs 特性间的关系仅显示最高 Vgs=10V。 但是、客户有自己的想法。

     

    请让我再次确认。 向 VM 提供 12V 电压时、DRV8323、DRV8353 和 DRV8329 是否无法输出 12V 电压来驱动外部 MOSFET 的栅极(如 STDRIVE102)?

    如果上述正确、我将告诉客户、MOSFET 的 11.5V 和 12V 栅极电压之间没有很大的导通电阻差异、并且导通电阻会因产品差异而异、并让他们考虑 DRV8323。

    谢谢您、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Imai-San、

    ST 器件仅显示 25°C 时的变化、我们的规格是在整个温度范围内的变化。 因此、在较高的温度下、VGS 可能也会更低。

    但 在 12V 时是、VGSH 的 DS 显示的变化不是 12V。 但根据 MOSFET、现在似乎它们将完全增强。 我会要求他们再次检查是否有任何问题。

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay-san:

    感谢您的答复。 请允许我确认  你的答复。 “它们将得到完全增强“是什么意思?

     “我会要求他们仔细检查是否有任何问题。“ 意味着 Akshay-san 将确认并与我联系以通知您的确认结果? 你要我做什么?“

    谢谢您、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Imai-San、

    完全增强后、我的意思是 MOSFET 如果完全导通的话。 我希望 Imai-San 根据 MOSFET 数据表与客户联系、了解他们关心的问题。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay-san:

    我完全理解。 我同意 MOSFET 即使在 11V 电压下也完全导通。 我将向客户核实他们的问题是否来自数据表。

    如果有任何新问题、我将与您联系。  

    谢谢您、

    T.Imai