This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:是否有适用于 DRV8889q1 的勘误表?

Guru**** 2811955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622055/drv8889-q1-was-there-errata-sheet-for-drv8889q1

器件型号: DRV8889-Q1

我在设计中使用的是 DRV8889A-Q1、我正在考虑通过 SPI 进行所有步进。

我看到了这篇旧文章(链接的相关主题)、其中 TI 提到了器件的勘误表。

我找不到此芯片的任何错误、是否/是否有任何因素导致此基于 SPI 的步进错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的提问

    要使用 SPI_STEP 控制电机转速、MCU 带宽非常重要。 您必须通过设置 SPI_STEP = 1 来启用 SPI 控制 、然后根据  所需的频率更改 CTRL3 中的 STEP 位。 STEP 位会自清洗、并在写入 1 后自动变为 0。 只要 STEP 位设置正确、驱动器侧就不会出现问题。 SPI 时序要求和 CTRL3 寄存器位如下所示。  

    此致

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mojtaba Afshar 

    感谢您的答复。


    因此、是否有相关的勘误表? 这是我最初的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此器件上没有看到任何勘误表。  如需任何帮助、请告知我们。

    最好的考虑

    Mojtaba.