This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849EVM:RMS 和峰值、并试图了解理论/论文和/或资源方面的差异

Guru**** 2893130 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1621154/drv8849evm-rms-and-peak-and-trying-to-understand-differences-in-theory-papers-and-or-resources

器件型号: DRV8849EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8711DRV8711EVM

您好!  

我想了解 RMS 电流和峰值电流的适用场景、以及如何辨别差异和具体情形。

因此、我有一个控制器、一个 PSU、我需要参考适合我的设置的一些电机。

我是否需要运用 RMS 理论将步进电机整合到各种功能中?

或者...

我是否会使用峰值理论来合理地猜测要选择的步进电机?

因此、嗯、硬件:

  • 24V 14.6A PSU
  • 24V/5V(可切换)电机驱动器上的 1.0A 峰值至 4.5A 峰值和 0.71A RMS 至 3.0A RMS
  • 要购买哪些步进电机、V/A/W 的值是多少?

此外、贵公司是否提供要求具体但可能需要进行精度测试的电机测试读数?

例如、我目前使用的是 24V 14.6A PSU、其中包含 gechodrive.com 中的一组 Gecko 驱动程序。  

以下是他们公司的报价:

非常准确的电源电压计算方法是确定电机的电感、并将其代入以下公式。

32 *(√mH 电感)=电源电压

如果电机的电感为 2mH、公式如下所示。

32 *(√2)= 45.12V

在上面的示例中、45.12V 是该特定电机的最大电压;任何高于此电压的电压都将产生不必要的发热、并且任何低于此电压的电压将使您的速度成比例小于 45.12V。

我已经注意到在我的机器 CNC 路由器上、电机的触觉变得非常烫。

此外、在使用示波器时、是否有一种优选的方法来计算毫亨?  

我想测量几个步进电机两个绕组的电感相位中的亨利。  

任何好的 TI.com 文章和/或教训将有利于我。 我正在尝试学习如何在机器上工作。 未制造有问题的机器。

这是一个迄今为止的正面。  

不管怎么说,足够长。 请在有时间的时候告诉我。

Seth

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:  

    感谢您的提问。  

    [引述 userid=“199256" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1621154/drv8849evm-rms-and-peak-and-trying-to-understand-differences-in-theory-papers-and-or-resources

    我想了解 RMS 电流和峰值电流的适用场景、以及如何辨别差异和具体情形。

    因此、我有一个控制器、一个 PSU、我需要参考适合我的设置的一些电机。

    我是否需要运用 RMS 理论将步进电机整合到各种功能中?

    或者...

    我是否会使用峰值理论来合理地猜测要选择的步进电机?

    [/报价]

    要为步进电机选择合适的驱动器、需要考虑多个因素。  

    如何选择正确的电流 RMS 或峰值电流?

    对于步进电机、 数据表中提到的驱动器的 RMS 值应与电机的额定相电流相匹配。 确保电机的额定相电流 (RMS) 不超过驱动器的 RMS 电流能力。  

    驱动器峰值电流额定值是内部电流调节的最大瞬时限制、通常决定过流保护阈值。  

    相关

    因此绝对最大规格对于选择驱动器非常重要。  VMmax 应高于负载所需的电压。 如果电源为 24V、请选择 我们的 40V 驱动器。  

    如需更多信息、您可以阅读以下应用手册。  

    了解电机驱动器电流额定值(修订版 A)

    集成式 FET 与外部 FET:电机驱动器的性能比较

    计算 H 桥或半桥驱动器的功率耗散(修订版 A)

    [引述 userid=“199256" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1621154/drv8849evm-rms-and-peak-and-trying-to-understand-differences-in-theory-papers-and-or-resources

    因此、嗯、硬件:

    • 24V 14.6A PSU
    • 24V/5V(可切换)电机驱动器上的 1.0A 峰值至 4.5A 峰值和 0.71A RMS 至 3.0A RMS
    • 要购买哪些步进电机、V/A/W 的值是多少?
    [/报价]

    您是否需要两个驱动器? 一个用于 24V、14.6A PSU、一个用于 24V/5V 1 至 4.5A? 如果是、  

    由于这些电流较高、因此 应使用外部栅极驱动器。 DRV8711 是一款 具有 1/256 微步进和失速检测功能的 52V 双极步进电机栅极驱动器、可是您的应用的理想选择。  

    我已经注意到我的计算机 CNC 路由器上的电机正变得非常热。

    如果电机很热、可能是由于电流值错误、控制模式不当或冷却造成的。 应分析电机电流和工作条件、以便找出导致电机温度的根本原因。  

    另外、使用示波器时是否有计算毫亨的优选方法?  [/报价]

    计算电感并不简单。 另一家公司共享的方法是基于实验的。 对于 24V 应用、建议使用 40V 器件。  

    另外、贵公司是否提供要求具体但可能需要进行精度测试的电机测试读数?

    否、德州仪器 (TI) 会构建驱动程序。 要在 不同的 应用上测试我们的驱动器、客户可以购买 TI 为每个驱动器提供的评估模块。 请从以下链接查看 DRV8711EVM:

     DRV8711EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    [引述 userid=“199256" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1621154/drv8849evm-rms-and-peak-and-trying-to-understand-differences-in-theory-papers-and-or-resources

    我想测量几个步进电机两个绕组的电感相位中的亨利。  

    任何好的 TI.com 文章和/或教训将有利于我。 我正在尝试学习如何在机器上工作。 未制造有问题的机器。

    [/报价]

    如前所述、测量电感并不简单、通常这些数据都包含在电机数据表中。  

    此致

    Mojtaba.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 感谢你能抽出时间。 我正在缓慢学习如何使用电机、电机驱动器和 PSU 应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 如需任何帮助、请告知我们。  

    此致

    Mojtaba.