This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849EVM:RMS 和峰值、并试图了解理论/论文和/或资源方面的差异

Guru**** 2924240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1621155/drv8849evm-rms-and-peak-and-trying-to-understand-differences-in-theory-papers-and-or-resources

器件型号: DRV8849EVM

您好!  

我想了解 RMS 电流和峰值电流的适用场景、以及如何辨别差异和具体情形。

因此、我有一个控制器、一个 PSU、我需要参考适合我的设置的一些电机。

我是否需要运用 RMS 理论将步进电机整合到各种功能中?

或者...

我是否会使用峰值理论来合理地猜测要选择的步进电机?

因此、嗯、硬件:

  • 24V 14.6A PSU
  • 24V/5V(可切换)电机驱动器上的 1.0A 峰值至 4.5A 峰值和 0.71A RMS 至 3.0A RMS
  • 要购买哪些步进电机、V/A/W 的值是多少?

此外、贵公司是否提供要求具体但可能需要进行精度测试的电机测试读数?

例如、我目前使用的是 24V 14.6A PSU、其中包含 gechodrive.com 中的一组 Gecko 驱动程序。  

以下是他们公司的报价:

非常准确的电源电压计算方法是确定电机的电感、并将其代入以下公式。

32 *(√mH 电感)=电源电压

如果电机的电感为 2mH、公式如下所示。

32 *(√2)= 45.12V

在上面的示例中、45.12V 是该特定电机的最大电压;任何高于此电压的电压都将产生不必要的发热、并且任何低于此电压的电压将使您的速度成比例小于 45.12V。

我已经注意到在我的机器 CNC 路由器上、电机的触觉变得非常烫。

此外、在使用示波器时、是否有一种优选的方法来计算毫亨?  

我想测量几个步进电机两个绕组的电感相位中的亨利。  

任何好的 TI.com 文章和/或教训将有利于我。 我正在尝试学习如何在机器上工作。 未制造有问题的机器。

这是一个迄今为止的正面。  

不管怎么说,足够长。 请在有时间的时候告诉我。

Seth

P.S.下面是一张我现在使用的较小电机驱动器的照片:

Gecko_Driver_G251x.jpg