This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:开启 — 关闭周期

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1621502/drv8323r-cycle-on-off

器件型号: DRV8323R

您好:

我们希望通过切断 VM 电源来控制发动机的功率。

示例:

Example.jpg

 

这样做的目的是通过切断组件来控制 VM。

 

组件可以承受多少次开/关循环?

功能后果是什么?

部件如何承受这些切割?

最好的注意、

Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    不建议采用此方法来控制电机。 导通和关断 VM 会导致 VM 振铃、从而对驱动器和 FET 造成应力并导致较大的浪涌电流。 VM 开启等情况也会导致 VM 关闭且驱动器关闭、但电机尚未完全停止旋转、从而导致总线电压上升、很容易导致相对于 VM 和 VCP 的绝对最大值违规

    最好使用使能引脚停止电机

    此致、

    Yara