This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:智能调优纹波控制下的异常电流波形

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1621564/drv8889-q1-abnormal-current-waveform-under-smart-tune-ripple-control

器件型号: DRV8889-Q1

您好的团队、

客户在其照明产品中使用我们的 DRV8889-Q1。

电流波形如下图:

587b2dbb6366428aa616d67fae4ad0db.jpg

我注意到这可能发生在慢速衰减下。 但客户正在使用智能调优纹波控制。

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

这种电流可能如何影响客户应用、或者可能带来哪种缺点?

如何通过软件或硬件更改来消除这种情况?

BR

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、  

    感谢您的提问。  其行为可能由电机绕组电感和反电动势引起。 在更高的速度下、反电动势会增加、从而降低线圈上的有效电压。 因此、在施加下一个 STEP 脉冲之前、驱动器可能无法强制所需电流达到其目标电平。

    只要电机不失速、通常就没有重大风险。 但是、可能会发生一些不均匀的微步大小或不均匀的物理微步进运动。 为了改善这种情况、客户可以增加 VM 电源电压、降低步进频率或降低 IFS 设置。

    此致

    Mojtaba.