This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:设计支持

Guru**** 2893130 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, DRV8161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617078/drv8161-design-support

器件型号: DRV8161
主题中讨论的其他器件: CSD18543Q3A

您能否请帮助我们了解以下 PCB 条件下的 RthJA 值:优先选择黄色突出显示

    • 1oz、2 层
    • 1oz、4 层
    • 2oz、2 层
    • 2oz、4 层
  • 有关更好电源处理的布局建议
  • 对于 GVDD 电源、您可以建议使用任何具有 (Vin=5V) 器件并且能够在 FET 开关期间处理电流要求的电荷泵。我们计划将 CSD18543Q3A MOSFET 用于 HS 和 LS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。

    1.您还能提供 PCB 面积来帮助我计算 RthJA 吗?

    2.关于更多功率处理的布局建议:尽可能增加栅极走线和开关节点走线,以减少走线电感和振铃/尖峰。 过孔拼接将有所帮助。 尝试尽可能减小电源回路。

    3.此设备具有足够的驱动电流来支持这些 MOSFET。 使用 DRV8161 时、请确保您控制 IDRIVE 设置、以便找到最佳栅极驱动电流。 开始低电平并按您的方式提高设置。 过高的 IDRIVE 设置可能会导致栅极振铃和潜在的器件损坏。  

    至于高占空比运行、该器件还集成了涓流电荷泵、以支持 100%占空比应用。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    感谢您的答复

    请按如下方式检查 PCB 信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    您能否确认我们是否需要为 GVDD 连接外部电源。 还是内部生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    1.对于 4 层,厚度为 1 盎司,面积为 64cm ^2 ,得到 Theta JA = 26.6°C/W 。

    2.是的, GVDD 由外部供电。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我们是否可以将电荷泵用于 GVDD 电源以提供 10V 输出  

    GVDD 电源轨最大电流要求是多少。

    在数据表中、IGVDD 是提供此电流的 2mA

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    建议使用更稳定的电源(如 LDO 或降压输出)来为外部 GVDD 供电。 GVDD 对器件的功能非常重要、它不应在电源侧看到任何骤降。

    2mA 是运行期间 GVDD 电源的预期消耗量。

    谢谢、

    Joseph