This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315D:在 5V 系统中启动失败

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8315D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619861/mcf8315d-failed-to-start-up-in-5v-system

器件型号: MCF8315D

您好、团队。

 

我的客户在 5V 系统中使用 MCF8315D、它显示了问题、如附图所示。

您能帮您提供任何建议吗? 谢谢!

 

615f49eceb11d461a43a6bf4ecc43caf.jpeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    请确认输入的电机基本参数(额定电流和转速)符合电机规格。 电机的额定电流必须与额定转速下的电机相电流相对应。

    此外,请尝试在不输入电机参数{可选)的情况下运行 SmartTune 功能。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    我会让客户尝试一下。

    但您认为在为 5V 系统供电时、它是否会导致任何问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    在智能调优操作过程中、您是否观察到电机旋转? 如果电机相电流不足、电机可能无法旋转、这可能会触发 MPET BEMF 故障。

    此外、允许智能调优功能自动计算电机电阻 (R)、电感 (L) 和 BEMF 参数。 为这些参数输入不正确的值也会触发 MPET BEMF 故障。

    我建议在智能调优期间验证电机旋转、并确保系统计算这些电机参数而不是使用手动输入的值。

    谢谢、

    Dhinesh