This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 — 最大电流和最小功率之间的冲突

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619625/lm5069-lm5069---conflict-between-maximum-current-and-minimum-power

器件型号: LM5069

您好:

我遇到 LM5069 元件的设置问题。 附件中所示的设计功能良好、效果良好。 但是、我正在为电机供电、并且会出现高瞬态电流、从而触发我的保护。

因此、我想能够将阈值设置为 50A。 问题是、如果我将其设置为 50A、计算给出的最小功率设置 (R183) 为 250 至 300W @Vin 60V。 但是、我计算出我的 NMOS SOA 只能处理 170W 的功率。 我是否可以将其设置为 170W 而不是数据表中建议的 250W? 功率控制期间 Vshunt < 5mV。  

其次、我想增加计时器的值(对于相同的电流尖峰问题)。 如果我将计时器设置为 50ms (C = 1µF)、风险是多少? 我正在使用 dV/dt 软启动、因此不应该出现启动过程中过热的问题、对吗?  

此致  

Valentin  

Design_LM5069.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentin、

    功率限制应大于最小功率限制阈值。 否则器件将不会检测功率限制故障。

    请填写并发送 LM5069 设计计算器表。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请找到随附的已完成文件。

    我不确定如何调整设置以同时符合 SOA 和功率限制。尽管我有两个并联的 MOSFET、但我的所有计算都是使用单个 MOSFET 完成的(按照指南中的建议)。  

    实际设置的风险是什么? ‘s我的负载是已知的(电机控制器)、我不能接受“开始短路“。  

    在我‘MOSFET 的情况下、在“功率限制“模式下切换到 300W 似乎并不合理。 你怎么看?  

    此致、  

    Valentin

    e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_VCA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentin、

    请根据随附的更新设计计算器更新 dVdt 和计时器电容器。

    .e2e.ti.com/.../6320.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_VCA.xlsx

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的反馈、但如果我大幅缩短计时器时间、我会遇到与电流尖峰相关的问题、而电流尖峰将触发保护功能。  

    那么、解决方案是将阈值电流增加到峰值以上、并减少计时器以符合 SOA 要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您预计会出现多大的电流尖峰以及多长时间的电流尖峰?

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最高 60/62A、用于 50µs  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentin、

    我将由星期一回复您。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentin、

    使用 11nf 计时器电容器时、62A 电流将持续 50us。 不用担心。

    此致、

    Mani。