This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:客户是否可以不使用 SPI、但通常仍使用 DRV8305

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1620754/drv8305-can-customer-doesn-t-use-spi-and-still-normally-use-drv8305

器件型号: DRV8305

您好的团队、

我的客户使用 DRV8305 来制作自己的电机驱动器板。

MCU 只有一个 SPI 接口。 他们需要使用该器件与编码器而非 DRV8305 连接。

Q1:客户想知道他们是否不需要通过 SPI 配置 DRV8305、并且仍正常使用 DRV8305。

问题 2:当客户不使用 SPI 配置 DRV8305 时、为什么 SO1/SO2/SO3 没有输出信号。

客户觉得应该是 1.65V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    为什么当我为 PVDD 引脚供电并将 EN_GATE 连接到板载 3.3V 时、TI DRV8305EVM 会报告故障。

    如何消除故障状态。 是否需要使用 SPI 来清除寄存器? 能介绍一下这个过程吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    施加到 EVM 的 PVDD 电压是多少?

    我的第一个猜测是可能存在与电源相关的故障情况、该故障情况可能会触发 NFAULT。 PVDD 电压范围是否在 PVDD_UVLO 或 PVDD 过压保护电平范围内?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24V 用于 PVDD。 它应该是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的更新。

    您能否让客户根据数据表提供零线启动波形?

    谢谢、

    Joseph