Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8106-Q1
器件型号: DRV8106-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: DRV8243-Q1、
您好、
DRV8243-Q1 数据表(修订版 C 的第 6.7.2 节)显示了 CLR_FLT 命令的时序限制条件。
我想确认这是否也适用于 DRV8106-Q1。 我在 DRV8106-Q1 数据表中找不到此信息。
此致、
米川依则
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8106-Q1
器件型号: DRV8106-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: DRV8243-Q1、
您好、
DRV8243-Q1 数据表(修订版 C 的第 6.7.2 节)显示了 CLR_FLT 命令的时序限制条件。
我想确认这是否也适用于 DRV8106-Q1。 我在 DRV8106-Q1 数据表中找不到此信息。
此致、
米川依则
您好、
感谢您的答复。
我想澄清 DRV8106-Q1 上 CLR_FLR 的时序限制。
关于这一点、我只能在 DRV8106-Q1 数据表 (7.3.8.2) 上找到以下句子:
“要清除故障报告、必须在故障条件消失后对 CLR_FLT 寄存器位进行置位。 “
因此、我想确认在上电/唤醒场景中、DRV8106-Q1 是否支持以下序列。
(1) 设置 nSLEEP=高电平
(2) 发出 CLR_FLT 命令
(3) 初始化 SPI 寄存器
此致、
米川依则
您好、
感谢您的提问。
您的 1-3 步序列正常。 还有一点要注意。 在 (3) 序列中、最好在打开 EN_DRV = 1 之前完成其他寄存器设置。 很多客户做的好方法就在这里。 为配置设置 (DRV_EN 应为 0) 写入所有寄存器设置后、将 EN_DRV=1 和 CLR_FLT=1 写入 IC_CTRL (ADD=4h)、以开始旋转电机。 在正确设置配置寄存器之前、最好不要通过 DRV_EN=1 来开始旋转电机。
此致
森田真也