This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106-Q1:DRV8106-Q1 上 CLR_FLT 命令的时序限制

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622916/drv8106-q1-timing-constraints-for-the-clr_flt-command-on-drv8106-q1

器件型号: DRV8106-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: DRV8243-Q1

您好、

DRV8243-Q1 数据表(修订版 C 的第 6.7.2 节)显示了 CLR_FLT 命令的时序限制条件。
我想确认这是否也适用于 DRV8106-Q1。 我在 DRV8106-Q1 数据表中找不到此信息。

此致、
米川依则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。  

    DRV8243Q1 和 DRV8106Q1 是完全不同的器件、因此规格定义/要求是不同的。  

    如果需要、请发布到内部。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    我想澄清 DRV8106-Q1 上 CLR_FLR 的时序限制。
    关于这一点、我只能在 DRV8106-Q1 数据表 (7.3.8.2) 上找到以下句子:
    “要清除故障报告、必须在故障条件消失后对 CLR_FLT 寄存器位进行置位。 “

    因此、我想确认在上电/唤醒场景中、DRV8106-Q1 是否支持以下序列。
    (1) 设置 nSLEEP=高电平
    (2) 发出 CLR_FLT 命令
    (3) 初始化 SPI 寄存器

    此致、

    米川依则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    您的 1-3 步序列正常。 还有一点要注意。 在 (3) 序列中、最好在打开 EN_DRV = 1 之前完成其他寄存器设置。 很多客户做的好方法就在这里。 为配置设置 (DRV_EN 应为 0) 写入所有寄存器设置后、将 EN_DRV=1 和 CLR_FLT=1 写入 IC_CTRL (ADD=4h)、以开始旋转电机。 在正确设置配置寄存器之前、最好不要通过 DRV_EN=1 来开始旋转电机。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速答复。

    现在对我来说很清楚了。

    此致、

    米川依则