This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:在一些具有两个驱动器的定制 PCB 中、其中一个驱动器在电机移动时发出故障。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1624892/drv8711-in-some-of-my-custom-pcb-which-has-two-drivers-one-of-the-drivers-gives-fault-when-motor-moves

器件型号: DRV8711

我正在使用 DRV8711 步进电机驱动器 并且我们开发了自己的定制 PCB。

我们的电路板上有 两个 DRV8711 驱动器 。 在一些板中、 一个驱动程序工作正常 ,但 另一个驱动器在电机开始运转时发出故障 。 电机开始短暂移动、然后驱动器报告故障情况。

两个驱动程序都使用 完全相同的配置和寄存器设置 和两个通道的电路设计是相同的。

您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    感谢您的发布。

    请分享 适用于该应用的 DRV8711 原理图。 您可能必须增加 IDRIVEN、P 和 TDRIVEN、P 设置值以避免 xpdf 前置驱动器故障。  如果问题仍然存在、请遵循 DRV8711 数据表的第 8.1.2 节“可选串联栅极电阻器“第 32 页中的建议。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OEPL_5F00_PTU_5F00_DR_5F00_0225_5F00_V100.pdfHIMurugavel,

    感谢您的快速答复。 您告诉我的解决方案解决了这个问题。 但我想知道为什么一个驱动程序在两个驱动程序配置相同的情况下表现不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    您告诉我的解决方案解决了这个问题。

    感谢您的更新。 很高兴知道问题已解决。 增大 IDRIVEN、P 的分辨率是多少?  

    但我想知道为什么一个驱动程序在两个驱动程序配置相同时表现不同?

    对于正常的驱动器行为、驱动器设置很可能微不足道。 在数据表中的最小值和最大值规格范围内、器件间始终会存在差异。 一些器件的驱动电流或时序可能略低于 MOSFET 栅极特性所需的值。 MOSFET 栅极参数也可能有变化。  

    请将此帖子标记为已解决。 谢谢你。  

    此致、Murugavel