Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
器件型号: DRV8711
我正在使用 DRV8711 步进电机驱动器 并且我们开发了自己的定制 PCB。
我们的电路板上有 两个 DRV8711 驱动器 。 在一些板中、 一个驱动程序工作正常 ,但 另一个驱动器在电机开始运转时发出故障 。 电机开始短暂移动、然后驱动器报告故障情况。
两个驱动程序都使用 完全相同的配置和寄存器设置 和两个通道的电路设计是相同的。
您能帮我解决这个问题吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../OEPL_5F00_PTU_5F00_DR_5F00_0225_5F00_V100.pdfHIMurugavel,
感谢您的快速答复。 您告诉我的解决方案解决了这个问题。 但我想知道为什么一个驱动程序在两个驱动程序配置相同的情况下表现不同?
尊敬的 Rohan:
您告诉我的解决方案解决了这个问题。
感谢您的更新。 很高兴知道问题已解决。 增大 IDRIVEN、P 的分辨率是多少?
但我想知道为什么一个驱动程序在两个驱动程序配置相同时表现不同?
对于正常的驱动器行为、驱动器设置很可能微不足道。 在数据表中的最小值和最大值规格范围内、器件间始终会存在差异。 一些器件的驱动电流或时序可能略低于 MOSFET 栅极特性所需的值。 MOSFET 栅极参数也可能有变化。
请将此帖子标记为已解决。 谢谢你。
此致、Murugavel