This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:高侧输出并不总是开启

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1624758/drv8161-high-side-outputs-do-not-always-turn-on

器件型号: DRV8161

我使用两个 DRV8161 来驱动 MOSFET H 桥。  我有时注意到(~40%的时间)在上电后、当启用 INH 和 INL 时、HS 输出有时会无法工作。  LS 始终工作、但 HS 可能会也可能不会工作、并且会一直保持这样、直到芯片上的 I 循环通电。  有时、它工作正常、可以继续正常运行。  这似乎是一个加电或初始化问题。  我可以通过几种不同的方式为我们的模块 (EMM) 上电、从而为 DRV8161 上电。  当我讲不同的方式时、我提到 VDRAIN 和 GVDD 如何彼此激励。

  1. 加电 1→异常预留 (40%)
    • GVDD 首先检测到 10.8-11.0 伏、然后 VDRAIN 检测到从 0V 开始的电压升至 55V
    • 一旦 VDRAIN 接近 11V、GVDD 的电源将增加到 13 伏的稳压值
  2. 加电 2→我从未在这种加电条件下看到异常
    • VDRAIN 首先看到电压从 0V 升高到 55V  
    • GVDD 将显示 0 伏、直到 VDRAIN 上升到~11 伏、然后突然增加到~9V、然后上升到 13 伏调节值。

在多个 EMM 模块上观察到这种情况。   

每个 EMM 模块有 2 个 H 桥电路、它可能发生在 H 桥上的一个或两个或有时仅发生在一个特定电流方向上。  有时候,一切都很好。

是否有为 GVDD 和 VDRAIN 通电的优选序列?

我有示波器和原理图中的图像、但不会上传?  有什么想法吗?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    在场景 1 和场景 2 中、您可以提及:

    1) 导通 LS FET 为 BST 电容器充电时的采集时间

    2) BST-SHx 电压

    3) nfault 上的值

    波形对这些信号很有用。 您应该能够使用 E2E 上的插入按钮将其连接起来。 如果不是、您可以尝试在测试框中粘贴图像(请确保在示波器屏幕截图中可见标签和刻度。)

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的快速答复。  我有波形和其他图像、但 无法上传。  我收到 TI 的通知:

    “很抱歉、您所请求的页面无法使用、但由于出现意外问题、我们对此深表歉意。 我们已记录此问题、因此站点管理员可以解决此问题“

    我还尝试了手机、因为我公司的安全有时会导致问题、但我得到了相同的响应。  如果您有其他建议、请告诉我。

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    E2E 平台的上传似乎遇到了一些问题、甚至我们的团队目前也遇到了这个问题。

    我可以通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Akshay