Other Parts Discussed in Thread: DRV8161
器件型号: DRV8161
我使用两个 DRV8161 来驱动 MOSFET H 桥。 我有时注意到(~40%的时间)在上电后、当启用 INH 和 INL 时、HS 输出有时会无法工作。 LS 始终工作、但 HS 可能会也可能不会工作、并且会一直保持这样、直到芯片上的 I 循环通电。 有时、它工作正常、可以继续正常运行。 这似乎是一个加电或初始化问题。 我可以通过几种不同的方式为我们的模块 (EMM) 上电、从而为 DRV8161 上电。 当我讲不同的方式时、我提到 VDRAIN 和 GVDD 如何彼此激励。
- 加电 1→异常预留 (40%)
- GVDD 首先检测到 10.8-11.0 伏、然后 VDRAIN 检测到从 0V 开始的电压升至 55V
- 一旦 VDRAIN 接近 11V、GVDD 的电源将增加到 13 伏的稳压值
- 加电 2→我从未在这种加电条件下看到异常
- VDRAIN 首先看到电压从 0V 升高到 55V
- GVDD 将显示 0 伏、直到 VDRAIN 上升到~11 伏、然后突然增加到~9V、然后上升到 13 伏调节值。
在多个 EMM 模块上观察到这种情况。
每个 EMM 模块有 2 个 H 桥电路、它可能发生在 H 桥上的一个或两个或有时仅发生在一个特定电流方向上。 有时候,一切都很好。
是否有为 GVDD 和 VDRAIN 通电的优选序列?
我有示波器和原理图中的图像、但不会上传? 有什么想法吗?
谢谢、
Mike