This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825PEVM-AMPS097:DRV5825PEVM-AMPS097:是否可以使用模拟输入并在没有 PPC3 的情况下获得放大的扬声器输出?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5825PEVM-AMPS097, DRV5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1621456/drv5825pevm-amps097-drv5825pevm-amps097-can-i-use-analog-input-and-get-amplified-speaker-output-without-ppc3

器件型号: DRV5825PEVM-AMPS097
主题: DRV5825P 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我计划使用 DRV5825PEVM-AMPS097、目标是输入模拟音频信号、并将放大的音频输出到连接的扬声器。

我想问一下、在不使用 PPC3 的情况下、EVM 是否可以“独立“方式运行:

  1. 如果我将模拟音频源连接到 EVM 的模拟输入并将扬声器连接到输出、电路板会自动放大和播放音频(即开箱即用)吗?
  2. 还是需要使用 PPC3(或任何 I2C/SPI 配置)来启用放大器/设置增益/取消静音/选择输入路径?

希望提供任何指导或快速启动程序。
谢谢你。

此致、
山本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yamamamamamamoto-San

    否。EVM 无法以这种方式运行。 您需要连接到 PPC3 并使用 I2C 配置器件。

    有关启动步骤、您可以参阅 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slau628/slau628.pdf?ts = 1772488483611 和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDRV5825PEVM-AMPS097 

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Northcutt-San:

    感谢您回答我的问题。  

    我已经安装了 PPC3 和 DRV5825P 模块。

    但是、我很抱歉地说、即使我已经查看了随附链接中的用户指南、我仍然无法真正理解如何使用它。

    为了使用直接 I2C 执行模拟输入、我是否需要自行创建模拟输入的软件文件?

    是否有方法进行配置、而不是通过直接 I2C 进行配置?

    此致、

    山本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    有趣的是、似乎 调优和音频处理页面被阻止了? 点击此选项卡时、它会为器件加载一个初始化脚本、然后您可以看到各种功能的 GUI 控件、如下所示、但看起来这在您最后被阻止 如果您在其他计算机上尝试使用 PPC3、是否仍然会发生此情况? 是的、您可以使用“Direct I2C“页面来编写脚本、但这不是应该使用 PPC3 应用的主要方法。 主要方法是通过调优和音频处理。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Northcutt-San:

    感谢您回答我的问题。  

    通过更改路径设置、我可以访问调优和音频处理页面。

    但是、在此页面上找不到输入设置的任何选项。

    如果我想从模拟输入插孔 (J6) 输入音频信号、应该在哪里工作?

    此致、

    山本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到您能够访问该页面。 我将能够提供在明天结束时使用音频插孔的说明。 我认为这只是 EVM 上的硬件改动、但我需要确认。

    此致、
    悉尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的支持。
    感谢您的帮助、期待您的答复。
    此致、
    山本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    我认为您只需要更改跳线 J5 以选择 SPDIF、这应该会将输入数据从光学或模拟插孔路由到放大器。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Northcutt-San:

    我很抱歉迟来的答复。

    我尝试了您建议的方法、模拟输出可以正常工作、没有任何问题。

    感谢您的支持!

    此致、

    山本