This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:可用于不同的电压、例如

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1626936/drv8705-q1-could-be-used-in-different-voltages-for-instance

器件型号: DRV8705-Q1

尊敬的团队:  

 

我们想问一问、DRV8705 是否可用于不同的电压、例如:

 

  1. 电源轨连接到 RV8705i 的 6.5V、而
  2. 高侧 MOSFET 的电机驱动/漏极为 3.6V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我们会在一两天内回顾并向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    [引述 userid=“529730" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1626936/drv8705-q1-could-be-used-in-different-voltages-for-instance

    我们想问一问、DRV8705 是否可用于不同的电压、例如:

     

    1. 电源轨连接到 RV8705i 的 6.5V、而
    2. 高侧 MOSFET 的电机驱动/漏极为 3.6V
    [/报价]

    感谢您问这个问题。

    1.在 DRV8705 中、PVDD 和漏极必须根据数据表建议连接在一起、它们不能具有两种不同的电压。

    2. PVDD + DRAIN 工作电压规格最小值为 4.9V、最大值为 37V。 因此、只要漏极/VBAT 引脚连接到 PVDD 引脚、6.5V 工作电压就可以正常工作。  

    此致、Murugavel