This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:DRV8703QRHBRQ1 的控制问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1626536/drv8703-q1-control-issue-for-drv8703qrhbrq1

器件型号: DRV8703-Q1

客户在调试过程中使用 TI 的 DRV8703QRHBRQ1 进行窗口控制时遇到了一些问题、您可以获得帮助吗?谢谢。

运行寄存器时、写入寄存器后读回寄存器出现错误、从而导致出现异常波形、例如紫色波形。

YaxonDRV8703.png

2.在测试 AV 扩增因子时,发现 AV 扩增因子不是固定的。 低电流时偏差较大、只有在超过 4A 后才会略微正常。 默认值 20 用于测试、负载是电子负载。

Yaxon DRV8703 test.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。  

    1) 看起来客户的 SDI 相对于时序规格没有足够的裕量。 DRV 利用 SlCK 下降沿捕获 SDI。 我建议查看此器件的时序规格。

    SDO 需要外部上拉 R。我建议使用较小的 R。可能客户电路板上的上拉电阻过高。  

    2) 电流检测有偏差如数据表图 7-6。 应考虑到这一点。  

     此致

    Shinya