This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8376:在哪里可以找到 DRV8376S SDO 输出数据字状态字段的 S7-S0 位说明?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1625522/drv8376-where-can-i-find-the-description-of-s7-s0-bits-of-sdo-output-data-word-status-field-of-drv8376s

器件型号: DRV8376

DRV8376S 使用 SPI 进行配置和状态读回。 SPI 帧的格式如表 7-7 和表 7-8 所示、但我找不到状态位 S7、S6...S0 的说明、这些位通过 24 位 SDO 帧的 8 个最高有效位 (B23..B16) 传输。

这些状态位的说明在哪里?

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    让我与数字设计团队核实一下状态位的更深入说明。 我明天就要回到你身边。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    这些状态位 7:0 将反映 STATUS 寄存器中位 7:0 的状态。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph。