This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:UCC287505 的设计问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619139/ucc28750-design-issue-with-ucc287505

器件型号: UCC28750

您好:

我在 DCDC 设计(隔离型反激式拓扑)中使用 TI 器件名称 UCC287505 来为伺服驱动器的 HS 和 LS 栅极驱动器电路供电。 反激式转换器应能提供 4 种输出电压:

  • 3 个 HS 栅极驱动器的 3 个 HS 电压:每个栅极驱动器 15V / 30mA。  
  • LS 栅极驱动器和其他 GND 相关电路的 1 LS 电压:15V / 200mA。

输入电压在 24Vdc (+4V –6V) 范围内。  

n´t 我不能让它运行我不知道为什么和什么我错过.

您能帮我解决这个设计吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Berlioz

    输入电压在 24V 直流 (+4V –6V) 范围内。  [/报价]

    输入电压是 24V 直流电? 该设计的输入范围是多少? 以上几点对我来说很困惑、请帮助理解。

    您还能提供原理图吗?

    谢谢

    此致

    Anita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    这是我的设计的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berlioz:  

    由于提供的原理图不是实际设计、因此我想检查启动电阻器和 Vdd 电容器值及其连接。 但是、我建议您根据数据表“8.2.3 详细设计过程“(第 31 页及以后的第 31 页)中给出的公式验证设计计算。

    或者、您可以填写以下网址提供的计算表: https://www.ti.com/product/UCC28750#design-tools-simulation

    此外、您还可以使用上面的链接中给定的 SIMPLIS 仿真模型对您的设计进行仿真(可以针对多个输出进行修改)。  

    您能否在启动期间在单屏幕中提供 Vdd、SW 节点和 Vbulk 波形?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    非常感谢您的支持。

    在我的设计中、我没有或不使用辅助绕组为 UCC28750 供电。 UCC28750 仅由 24V 输入电压供电。

    我设法让反激式转换器运行起来。

    我通过 2K5 上拉电阻将 FLT 引脚连接到 VDD 引脚。 根据您的建议、我必须将价值提高到至少 1、2Mohm。

    频率有很大抖动、具体取决于输入电压值。 18V 至 28V 的输入电压=> 64kHz 至 96kHz 的开关频率抖动。

    @ 18V 输入电压

    @ 28V 输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、在 VDD 和 FLT 之间使用 2Mohm 电阻器时、SMPS 甚至无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berlioz:  

    您能提供实际的原理图吗?

    [引述 userid=“686175" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619139/ucc28750-design-issue-with-ucc287505/6247311

    UCC28750 仅由 24V 输入电压供电。

    我设法让反激式转换器运行起来。

    [/报价]

    我是否知道启动时间是多长?

    我通过 2k5 上拉电阻将 FLT 引脚连接到 VDD 引脚。 根据您的建议、我必须将价值提高到至少 1、2MOhm。

    我并不是说使用 1.2M Ω、早期的屏幕截图是需要重点显示行号 94-99 来计算启动电阻值。 当您使用 UCC287505 时、FLT 引脚将用于欠压保护、因此我相信 2.5k Ω 电阻器具有相同的用途。 但我怀疑如果您在 Vdd 引脚和 FLT 引脚之间使用单个电阻器、如何确保 FLT 引脚的欠压阈值为 1.4V(根据我的理解,您直接将+Vin 电源轨连接到 Vdd 引脚、这意味着通过 2.5k Ω 连接到 FLT 引脚、如果不希望我理解、您会连接到 FLT 引脚)。

    更多详细信息、我建议查看 datasheet.e2e.ti.com/.../ucc28750.pdf 中的“7.4.4.5 FLT 引脚保护“部分

    频率很大程度上取决于输入电压值。 18V 至 28V 的输入电压=> 64kHz 至 96kHz 的开关频率抖动。[/报价]

    当输入电压的纹波较高时、可能会出现更高的频率抖动。 您能否请提供设计计算和原理图、否则很难调试其根本原因。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berlioz:

    很奇怪、当使用 VDD 到 FLT 的 2Mohm 电阻器时、SMPS 甚至无法启动。

    它不会假设以 1.2M 欧姆开启,在前面的答复中给出的解释,请参阅相同的。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斜升@ 28V 输入电压。

    说明:

    CH1:VDD 引脚 UCC

    CH2:VCE 光耦合器

    CH3:输入直流

    CH4:VDD15_LS

    斜升@ 18V 输入电压。

    说明:

    CH1:VDD 引脚 UCC

    CH2:VCE 光耦合器

    CH3:输入直流

    CH4:VDD15_LS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    我n´t 我可以与大家分享原理图、但这里是代表我的设计的仿真屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berlioz:  

    [quote userid=“686175" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619139/ucc28750-design-issue-with-ucc287505/6248898n´t 我认为我可以与您分享原理图、但这里是表示我的设计的仿真屏幕截图

    没有问题、我想这足以让大家回顾一下。

    但从上面的两个启动波形来看、您似乎能够上电、您是否还面临任何问题? 此外、设计中使用的是什么输入大容量电容器?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    同时我确实可以上电。 但还有很多事情要做。

    基本上、频率不是所需值的 t、因此变压器往往会达到饱和状态。 自动重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berlioz:  

    您是否也能提供变压器的详细信息以供审核?  

    (LP、Llk 和匝数比)

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    下面是变压器一些规格的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    我该如何摆脱抖动?

    以某种方式无法达到所需的 100kHz 开关频率。 我是否必须遵循任何设计规则来解决此问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berlioz:  

    可能是由于以下原因导致频率抖动:不使用输入大容量电容、补偿环路需要调整、电容值更高 (10nF) 以及 CS 引脚上使用的额外 10k 电阻器 (R2)。 此外、FLT 引脚上没有电阻分压器(FLT 引脚连接对我来说看起来不正确)。

    总之、此设计在非常低的输入电压下进行、请留出更多时间来调试每个角。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berlioz:  

    我已经仔细审查了设计、如前所述、请研究上述要点并检查您是否看到频率抖动有任何改善。  

    [引用 userid=“601627" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619139/ucc28750-design-issue-with-ucc287505/6252570 ]频率抖动可能是由于可能的原因造成的 — 不使用输入大容量电容,需要调整补偿环路,更高的电容 (10nF) 值和 CS 引脚上使用的额外 10k 电阻器 (R2)。 此外、FLT 引脚上没有电阻分压器(FLT 引脚连接对我来说看起来不正确)。

    频率抖动的另一个原因是控制器工作点处于关闭模式。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    您对 FLT 引脚的设计建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berlioz:  

    您可以为 FB 引脚 1.4V 处的电压配置电阻分压器、以实现所需的欠压输入电压。假设从上面提供的原理图屏幕截图中、您使用的是 UCC287505、其在 FB 引脚上具有欠压功能。

    连接将按照下图中的突出显示部分进行。

    谢谢

    此致

    Anita