This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1EVM:跳线配置

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1625674/drv3946-q1evm-jumper-configuration

器件型号: DRV3946-Q1EVM

你好,我正在尝试使用和 Arduino Uno 来控制驱动器 A 和关闭接触器。 我想确保跳线配置正确。 您建议采用哪种配置。  

P.S.我们绕过 MSP430。  

谢谢您、  

Landon。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Landon:

    进入主跳线的所有信号都是来自 MCU 的 I/O。 这意味着,可以从外部移除和控制此接头中的所有跳线 — IPROPIx 信号除外、这些信号通过 J11、J12、J15 和 J20 上的跳线进行硬件配置。

    NAD_nFAULT 和 IPROPI 电阻器应保持已组装状态。

    此致、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我删除了主接头跳线。 J13、P2 和 P4 应该位于什么位置? 有些人现在没有建立连接、我想知道这些是否会对测试产生任何影响。  

    谢谢您、  

    Landon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Landon:

    EVM 数据表可从产品页面下载。  

    DRV3946-Q1EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    如果使用外部 MCU、则应在引脚 3 和 4 之间连接跳线 J13 连接、用于硬件连接。 您是否能够测量到等于电源电压的 PVDD_A?

    此致、

    David