This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:建议的默认寄存器值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329HS, MCT8329A, MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622234/mct8329evm-recommended-default-register-values

器件型号: MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCF8329HSMCT8329A

我注意到在“指导调优设置“的“基本控制“页面上有一个“推荐默认值“下拉列表。  标题显示要选择应用程序类型、但下拉菜单中没有可供选择的内容。 是否有 24V 电机的默认电机值列表 (0.255mH、0.365 Ω、8 极和 3000rpm)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    此功能未在 GUI 中正确启用。 能否介绍一下电机终端应用的详细信息?

    请考虑我们全新的 FOC 解决方案 — MCF8329HS、该解决方案具有 SmartTune 功能、可帮助在几分钟内对电机进行调优。

    Smarttune 用户指南: https://www.ti.com/lit/an/sdaa095/sdaa095.pdf 

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的电机在极端温度和变化的压力下驱动空气压缩机、因此负载会相应地变化。 在室温下、大约需要一分钟才能达到电动机关闭的全压力。 电机可沿任一方向转动。 不使用制动。  

    谢谢、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    MCT8329A 基于无传感器梯形控制算法。 它可能无法在负载条件下可靠启动电机。 同样的限制也适用于 MCF8329HS。 您是否有任何负载感应机制、以便仅在负载降至特定低水平时启动电机?

    您是否计划使用 MCT8329 EVM 测试电机? 电机的额定电流是多少? 我将尝试根据您的硬件规格为您提供默认配置。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    您能为我提供一组寄存器值、在室温下无负载可靠地旋转电机吗? 驱动器启动不到一秒、然后会停止故障寄存器中不会显示的 nFault。 要解除此故障、我需要对 24V 直流电源进行下电上电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 MCT8329EVM。 电机电流额定值为 8 安培。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    我已经为您的电机准备了调优文件、请在 attachment.e2e.ti.com/.../MCT8329_5F00_reg_5F00_1622234.json 中找到该文件

    谢谢、

    Dhinesh