This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-MTR-HVINV:使用 TIEVM-MTR-HVINV 为 310V BLDC 压缩机电机实现更快的启动速度

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-MTR-HVINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1624377/tievm-mtr-hvinv-achieving-faster-startup-speed-with-tievm-mtr-hvinv-for-310v-bldc-compressor-motor

部件号:TIEVM-MTR-HVINV

TI 团队大家好、

我当前正在使用 TIEVM-MTR-HVINV 模块来控制 A 310 V BLDC 电机 与 A 耦合 压缩机负荷

在启动期间、电机执行 平稳加速并在几秒钟内达到全速 。 然而、在我们的应用中、我们需要电机实现非常快的升速 尽快达到全速、而不是逐渐增加。 应在半秒内达到全速。

我想了解以下内容:

  1. 应该调整哪些参数 当前软件中、以实现 以最快速度上升到目标速度

  2. 可实现的最大加速度是多少 与目前的 TI 电机控制软件实施相比如何?

  3. 扭矩控制而非速度控制是否有助于实现更快的加速度?

  4. 很少的 ACIM 驱动器通常会很快达到目标速度。 在这种情况下、建议使用 V/F 开环启动方法 而不是当前的方法?

有关的任何指导  建议进行调优的控制策略或参数 非常感谢。

此致、
Satheesh Ramasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1:应该调整哪些参数  当前软件中、以实现  以最快速度上升到目标速度

    必须检查加速参数。 在软件的默认设置中、可使用“USER_MOTOR1_ACCEL_RUN_Hzps"来“来调整加速度。

    可实现的最大加速度是多少  与目前的 TI 电机控制软件实施相比如何?

    这实际上取决于电机设计、电流反馈带宽和许多其他参数。 这就是我们不指定绝对值的原因。 我们以 FAST 实现了相当高的加速率。  

    3-扭矩控制而非速度控制是否有助于实现更快的加速?

    不一定。

    4 — 很少的 ACIM 驱动器通常会很快达到目标速度。  在这种情况下、建议使用  V/F 开环启动方法  而不是当前的方法?

    理想情况下、V/F 控制不能优于理想的闭环 FOC。

    对于压缩机型负载、最好采用两步启动:在估算器锁定之前使用启用强制角的中等斜坡、然后在电机达到稳定速度后切换到更高的加速度。 此外、由于启动性能对这些参数非常敏感、因此还可以对电流偏移和启动电流限制进行良好调整。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masood:

    感谢您的答复。

    在本例中、客户当前正在使用 交流感应电机 、这通常不会显示明显的速度斜坡、并且几乎立即达到所需的速度。 我们的应用所需的电流 BLDC 电机具有相似的性能 、电机应很快达到目标速度。

    在这种情况下、您的是什么 使用 TIEVM-MTR-HVINV 平台实现此要求的推荐方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的建议也是一样“ 两步启动通常效果最佳:在锁定估算器之前使用中等斜坡并启用强制角、然后在电机达到稳定速度后切换到更高的加速度。 此外、还可以对电流偏移和启动电流限制进行良好调整、因为启动性能对这些参数非常敏感。“

    在许多应用中(取决于电机和负载)、我们可以实现不到第二次的加速时间。 需要考虑两个方面:

    首先、 如果您的 BLDC 压缩机电机具有更多的梯形反电动势行为而不是正弦 PMSM 行为、则电机有时仍可以运行、但启动和低速观测器收敛会变得更加困难、并需要更重的调优。  我们的 SW 专 为 PMSM 无传感器 FOC 而不是梯形 BLDC 控制而设计。  

    其次、 压缩机负载通常需要更高的分离扭矩。 如果启动电流限制或产生扭矩的电流基准(“USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A"和“和“USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A")“)比较保守、则启动速度会较慢。 确保电流保护阈值仍可为启动提供足够的瞬态扭矩。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masood:

    感谢您的详细说明和建议。

    不过、 中等斜坡+较高加速度 最小值 3–5 秒延迟 这对于我们的应用来说是不可接受的。 要求根据电机的要求而定 几乎立即达到目标速度 、类似于现有的行为 交流感应电机 、这似乎可以在没有明显斜坡的情况下达到所需的速度。 。 BLDC 电机用于替代当前的 ACIM 解决方案 因此实现类似的启动性能至关重要。

    根据您的建议、我们将检查启动电流限制(和)USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_AUSER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A并验证是否足够 分离扭矩 可用于压缩机负载。

    但是、我们想了解另外一点:

    考虑这些因素 基于霍尔传感器的控制 还是使用不同的控制方法来加快此类负载的启动速度? If 基于霍尔传感器的控制 优先选择、在现有硬件和软件中采用所需的更改的可行性有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、霍尔传感器可以帮助实现更快、更确定性的启动、因为转子位置在静止时可用、因此控制器无需依赖零/低速区域的反电动势或估算器收敛。 这通常可以提高起动扭矩并减少喘振、这对于压缩机负载尤其有用。 然而、“立即“启动仍然受到可用扭矩、电流限制、电机惯性和负载特性的限制、因此霍尔传感器可以提高启动稳健性、但并不能完全消除对适当斜坡和电流限制调优的需求。

    我们的通用电机控制中实现了基于 eCAP 的霍尔传感器 FOC。 您可以将所需器件移植到您的代码中。 您将需要具有 3 个 eCAP 的 MCU(如 f28003x)。 如果您将 F280013 等 MCU 与两个 eCAP 一起使用、则必须使用通用计时器作为第三个霍尔输入进行捕获。

    此致、

    Masoud