This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCt8329A_nFAULT 引脚不会从低电平返回高电平。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1614192/mct8329a-mct8329a_the-nfault-pin-does-not-return-from-low-to-high

器件型号: MCT8329A

当电机启动时、nFAULT 引脚由于某个错误而从高电平转换为低电平。
此时、
GATE_DRIVER_FAULT_STATUS:0x00000000
CONTROLLER_FAULT_STATUS:0x00000000
并且不会保留故障信息。

即使在执行 FAULT_CLEAR 后、nFAULT 引脚也不会从低电平恢复到高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否确认您是否能够正确读取其他寄存器值?

    是否只有您能够读取的故障状态寄存器?

     

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以读取配置寄存器和 System_STATUS 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已向您的朋友发送请求、详细讨论此问题。  

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有收到任何朋友的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请按照以下顺序操作、确认您能够读取控制器和驱动器故障状态寄存器。

    在系统中、定期读取寄存器地址 0x6DE 的内容。 读取之间的等待时间–必须至少为 200ms。

    如果读取的值 0x6DE 超过 200(十进制)、器件状态不会更新、CLR_FAULT 命令将不会生效。

    检测到第 2 个中提到的场景后、给出以下 I2C 帧来恢复器件:

    步骤 3a:读取以下地址的内容:MEM_SEC = 0x8、MEM_PAGE = 0xD、MEM_ADDR = 0x0 并存储它(假设存储的值名为 VAR1)。

    步骤 3b:(或)带有 0x0001 的存储值 (VAR1) 并存储在另一个变量中、例如 VAR2

    步骤 3c:将 VAR2 中的值写入同一地址

    步骤 3D:等待至少 100 毫秒

    步骤 3e:将原始存储值 VAR1 写回同一地址

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看您提供的信息、但我有一个问题。
    ・您能告诉我为什么 nFAULT 引脚保持固定在逻辑 0(即使发送 CLR_FAULT 命令也不会复位)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此问题是否已解决或需要进一步澄清?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.