This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:STATUS0[TRG1_PIN_STAT]= 0h

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1627636/drv3901-q1-status0-trg1_pin_stat-0h

器件型号: DRV3901-Q1

TRG1_PIN_STAT 寄存器在器件处于待机模式时应可读

image.png

如果禁用触发、则 STATUS0[TRG1_PIN_STAT]= 0h。
由于任何其他原因、STATUS0[TRG1_PIN_STAT]的读数也为 0h
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TRG1_PIN_STAT 将保持不变以允许选择引脚接口诊断。 状态将被锁存直到发出 CLR_FAULT 命令。  

    您是否尝试过在禁用触发器后发出 CLR_FAULT 命令?

    此致、

    David