This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363:控制器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1626767/drv8363-controller

器件型号: DRV8363

您好,我们需要帮助找到 我们的牙科钻机控制器,我们想要前进和后退,平稳启动,可调速度  

无刷

24 伏

0-100,000 转/分

2A  

设计缺陷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您可以使用 TI.com 产品搜索来帮助缩小应使用的器件范围:

    https://www.ti.com/product-category/motor-drivers/brushless-dc/bldc/overview.html

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更多的方向从你. 共有 85 个器件型号。 你能帮助缩小它. 我可以发送电机规格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将电机规格发送给您?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    该链接会帮助您了解您想要哪种类型的驱动程序?

    您是否希望栅极驱动器(其中必须选择外部 MOSFET)或希望使用具有集成 FET 的集成驱动器?

    您想要一款具有集成控制功能的驱动器吗?

    您还可以使用筛选工具进一步缩小选择范围。

    请随意链接您所使用的电机、我可以看到您选择的驱动器是否匹配

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不确定要使用哪种芯片。 零件越少越好。 我们的电机将包含带编码器的霍尔传感器。 您能为我们推荐一款器件吗?  

    2A

    0-100,000 转/分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编码器规格.5A

    编码器类型增量差分 12 位

    电机额定 电流 1648  

    15V 电机  

    我可以发送电机规格、说明如何连接打印件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    回答几个问题可以帮助我确定哪款驱动器最适合您

    它适用于什么应用?

    您是否希望栅极驱动器(其中必须选择外部 MOSFET)或希望使用具有集成 FET 的集成驱动器?

    您想要一款具有集成控制功能的驱动器吗?

    是否要集成电流检测功能?

    您的应用需要哪些保护功能?

     系统中的最大预期电压是多少?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道什么是栅极驱动器或 MOSFET。 但我们希望电路板上的器件尽可能少、 过热保护是不错的   

    最大 24V  

    2A  

    是集成式控制器和驱动器 — 器件越少越好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我不知道什么是栅极驱动器或 MOSFET。

    我建议观看我们的高精度实验室视频:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-brushless-dc-motors.html?context=1139747-1138777-1139742

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-introduction-to-motor-drivers.html

    您应该了解 MCT8316(梯形换向)或 MCF8316 (FOC)

    您可以在以下位置找到该 EVM: https://www.ti.com/tool/MCT8316AEVM

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    此致、

    Yara