Other Parts Discussed in Thread: DRV8363
器件型号: DRV8363-Q1
主题: DRV8363 中讨论的其他器件
您好的团队、
我的客户在设计中使用 DRV8363、他们希望优化建立时间、以便在有限的时间窗口内实现更好的基于单分流器的 FOC 控制。 我们有两个问题:
- 稳定时间的分布是多少 (20V/V)? 典型值 0.7 和最大值 1.6us 超过 2 倍…… (CSA 器件的典型值为 20-30%)。 如果我们可以提供、分布会好得多、如果不能提供 3 σ 值、那么最大稳定时间可能会更短?

2、最重要的影响因素是什么? 我看到 CSO 500pF 和 CSO 60pF 有很大不同、客户应如何根据 CSO 进行计算? 他们是否应该评估 Cboarddroute?
谢谢
Scarlett