This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:8/20us 浪涌脉冲/EMC 认证期间的 MCF8316D 过压能力

Guru**** 2927690 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1628147/mcf8316d-mcf8316d-overvoltage-capability-during-8-20-us-surge-pulse-emc-certification

器件型号: MCF8316D

您好专家、

 

在 8/20us 浪涌脉冲测试 (IEC 61000-4-5) 期间、MCF8316D 是否可以承受高于 40V 的电压。 它可以在此测试期间处理高达 60V 的电压吗?

此致、

Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armin

    多个客户已成功完成 IEC 61000 ISO 7637-2 脉冲 2a 测试、其中瞬态电压会在短时间(数百纳秒)内超过 40V 绝对最大值。

    但是、20µs 持续时间似乎过长、并可能导致器件损坏。 我将验证可接受的容差水平。

    µs 考虑因素:VM 斜升速率不得超过 4V/μ s(如下所述)。

    该器件集成了 OVP(过压保护)检测功能、可在 VM 超过保护阈值时自动禁用操作。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    非常感谢您的回答。 需要说明的是、VM 斜升速率:如果超过该值、是会损坏器件、还是驱动器会进入 OVP 状态?

    此致、

    Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    斜坡速率过大可能会影响功能并导致内部信号反弹。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.