Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MCF8316D
您好专家、
在 8/20us 浪涌脉冲测试 (IEC 61000-4-5) 期间、MCF8316D 是否可以承受高于 40V 的电压。 它可以在此测试期间处理高达 60V 的电压吗?
此致、
Armin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Armin
多个客户已成功完成 IEC 61000 ISO 7637-2 脉冲 2a 测试、其中瞬态电压会在短时间(数百纳秒)内超过 40V 绝对最大值。
但是、20µs 持续时间似乎过长、并可能导致器件损坏。 我将验证可接受的容差水平。
µs 考虑因素:VM 斜升速率不得超过 4V/μ s(如下所述)。
该器件集成了 OVP(过压保护)检测功能、可在 VM 超过保护阈值时自动禁用操作。

谢谢、此致
Venkatadri S.