This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:器件时序检查

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1627621/drv3901-q1-device-timing-check

器件型号: DRV3901-Q1

对于 Deveice 正时检查

nFAULT 引脚将由 75% 16KHz PWM 输出驱动。

Tollance 值需要考虑或指定范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    nFAULT 反馈的抗尖峰脉冲时间最小值为 14.1us、最大值为 18.9us  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • PWM:
    • 频率= 16kHz
      →周期 T = 62.5µs
    • 占空比= 75%
      →High-Time ton≈46.875µs
    • 抗尖峰脉冲时间
    • 可以抑制任何短于 14.1µs 的脉冲
    • 任何超过 18.9µs 的脉冲都将被正确检测到
      MCU 侧:  

      可接受范围:频率容差:±2%

      • 15.68kHz 至 16.32kHz

      占空比‑周期容差:±3%

      可接受的范围:

      • 72%至 78%

      TI 的建议是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议将脉冲延长至 20us、以防止任何错误检测。 在 nFAULT 上需要如此快速切换的应用或原因是什么?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    应用:

    用于部署热熔丝的 PWM 模式

    配置为 PWM_FLTR_SEL = 2、16kHz 和 75%占空比。“

    问题: 确定测试是否正常需要考虑什么容差?

    8.2.4.3.2 器件时序检查
    仅当需要器件时序检查时、才建议在系统初始化期间执行此测试。
    写入 CMD0 = 1Bh — 触发器禁用,在 nFAULT 上请求时序信号置为有效。
    2. nFAULT 引脚将由 75% 16KHz PWM 输出驱动。

    问题:测试需要考虑什么容差是可以的  

    写入 CMD0 = 18h–触发器保持禁用状态、请求时序信号置为无效。
    4.写入 CMD1 = 80h–CLR_FAULT、因此会处理请求。
    5.此时 nFAULT 引脚将由 nFAULT_CONFIG 设置控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请等待 24 小时确认。 这款器件的专家目前是 OOO。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambadas、

    感谢您的耐心。

    您可以使用数据表中所述的容差。 请确保在此基础上添加任何测量误差、以避免意外故障。

    谢谢、

    Ibinu