Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1
器件型号: DRV8718-Q1
您好:
当使用 DRV 8718 时,我们将 PWM 频率设置为 20kHz,占空比为 1%(On time:500ns) 在我们当前的设计中;
1) 首先、我们检查 DRV8718 输出 (GH 和 GL) 、发现输出始终为低电平。 无 1% PWM 输出;
2) 仔细观察,我们逐步扩大 PWM 占空比,发现 PWM 占空比的最小能力为 8 %,这个值对我们来说很大。
从我们的立场来看,最小 PWM 占空比能力 由以下因素决定:
1) IDRIVE 值、该值会延长压摆率时间;
2) 上升和下降传播延迟时间
请查看理论上如何计算 20kHz 下的最小 PWM 占空比能力,或者分享一些相关材料,谢谢:)