This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8162:涓流电荷泵无法提供 97%以上的占空比

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1630980/drv8162-trickle-charge-pump-fails-to-deliver-more-than-97-duty-cycle

器件型号: DRV8162

您好、

我遇到了 DRV8162 栅极驱动器的问题、该驱动器无法提供超过 97%的占空比。 例如、当我尝试 100%占空比时、在大约 400us 后仍然有低脉冲(我已经将自举电容器增加到 2.2uF、这样可以将脉冲延长到大约 550us)。 由于这是 PWM 模式 2、它应该在大约 250us(最坏情况 350us)后激活涓流电荷泵、该值小于我使用 OSCi 时看到的 UVLO 压降。 那么可以非常确定电荷泵处于活动状态、但工作不正常、或者这可能是预期行为?

 

关于 MOSFET:

image.png

 

OSCi 14% PWM(黄色为 SH、蓝色为 BST):

2.png

OSCi 100% PWM(黄色为 SH、蓝色为 BST):

请注意、INL 恒定为低电平、而 INH 恒定为高电平

1.png

 

 

原理图:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    我注意到 FET Qg 值有些大。 我想知道 TCP 电流是否正在努力提供必要的栅极电流。 我猜、您能否在更放大的时间刻度上探测 BST 电压、以查看下降沿的行为?

    谢谢、

    Joseph