This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:启动时电机工作室问题故障

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM, MCF8329A, MCF8329HS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1629315/mcf8329evm-motor-studio-issue-fault-at-startup

器件型号: MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCF8329AMCF8329HS

当使用 mcf8329evm 板测试我的三相无传感器 BLDC 电机时,电机工作室 GUI 抛出一个故障, 我已经尝试更改了不同的配置,但我得到了不同的故障,你能帮助调试问题,谢谢  

以下供参考:

 

image.png

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您可以重新检查 RSHUNT 值吗? 是 1M Ω 还是 5m Ω?

    此外、器件型号是什么、是 MCF8329A 还是 MCF8329HS?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

                我检查了数据表、EVM Rshunt 为 1m Ω 、器件器件为 MCF8329A。 我发现如果我使用 5m Ω 的值、电机是否通过智能调优开始运行以进行配置、但它会失败、但不显示任何故障、但导致无法获取机械参数、但当与实际的 1m Ω 设置一起使用时、我不断获得检测到故障:CONTROLLER_FAULT、HW_LOCK_LIMIT:

    ...

    如果能深入了解该问题、我所使用的 BLDC 电机额定电压为 14.4 伏、最大电流为 24000rpm、最大电流为 26A  

    电机可以在 14V 下运行、耗电量为 8-12 瓦、无负载情况下。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您可以拍摄 RSHUNT 的图片并在这里分享吗?

    SmartTune 输入参数是什么?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    请找到屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。 请验证极对规格 — 运行速度为 24000 rpm、假设使用 2 个极对、电气频率将为 800Hz。

    如果确认、对 800Hz 进行编程并进行测试。

    只需要 R 和 L 编程(可以省略 KE)。

    您使用什么方法来测量 R 和 L 值?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

                感谢您的澄清、  

    我使用制造商的数据表验证了电机规格。
    数据表明确指定:

    极对= 1
    •运行速度= 24,000 转/分

    因此、予以更新 Motor Studio 其中:

    额定速度= 400Hz (电气)
    FG 分频因子=除以 1

    根据您的建议、仅使用电机电气参数:

    相电阻 (R)= 0.033Ω
    相电感 (L)= 20 µH

    这些值直接取自数据表。
    目前不依赖于这些参数的智能调优。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能在此处分享数据表还是通过消息发送给我吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

                我在一封邮件中附上了我的详细信息、谢谢。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、我在邮件中回答、请让我知道进展情况。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.