Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A
器件型号: DRV8251A
我使用的是 DRV8251A 电机驱动器、它使用微控制器的 PWM 来控制直流电机。

根据数据表上表所述、我向 IN1 和 IN2 引脚施加 PWM 信号来控制电机转速。 对于制动、我将两个输入都设置为最大 PWM(100%占空比)。 不过、使用这种方法时、我会观察到角度偏差、电机不会准确地在目标位置停止。
使用的控制器: STM32G0
PMW 频率: 62.5khz
您能否请提出使用 PWM 控制电机的正确方法。