This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:引脚 1 ID 尺寸

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631007/drv8242-q1-pin1-id-dimension

器件型号: DRV8242-Q1

您好的团队、

我的客户正在寻找 DRV8242 引脚 1 ID 尺寸以进行新器件认证。 您能否提供 Pin1 ID 的每条腿的尺寸?

谢谢您、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    数据表中提供了封装和引脚尺寸信息、并且可以从产品页面下载 3D 模型。 也就是说、我假设客户已经查看过这些资源、所以我必须检查一下。 我的目标是提供有关星期一的回复。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    在与系统团队进行检查后、 没有为 DRV8242-Q1 的引脚 1 提供单独的维度。 我们在器件封装顶部用一个点标记引脚 1 的位置。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    很抱歉、我可能没有 很好地表达问题、但是您能提供红色的 1 和 2 维度吗? 我认为它应该存在于 ePOD 文件中、正如我从其他产品线听到的那样。

    谢谢您、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:  

    感谢您的澄清、我忽略了机械制图中的“PIN 1 ID“文本。 我查看过、但找不到具有此封装尺寸的此工程图的不同版本、因此我必须联系我们的布局团队、看看他们是否可以提供尺寸。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    谢谢你。  如果精确尺寸不可用、则可以设置粗略尺寸范围。  

    还有一个问题、您是否还能确认 该器件的热导率 (W/mk)、以用于客户的热仿真?

    谢谢您、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    对于 PIN1 ID 的尺寸、您在附加的图像中标记的每个尺寸均为 0.3mm。

    对于热导率问题、我仍然在研究这一点。 我应该能够通过星期一获得它。

    此致、

    Joshua