This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:DRV8316C 电源时序和放大器;Co

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1632429/drv8316c-q1-drv8316c-power-sequencing-co

器件型号: DRV8316C-Q1

您好!

我对电机驱动器 DRV8316C-Q1 的 HW 型号有疑问。 电源时序(即将降压转换器输出电压馈送到 LDO)是否可用? 我看到它在 SPI 型号中提供、但我不确定此驱动程序的 HW 型号。

我们还不确定的另一个详细信息:数据表中规定应该有_TW_电容器(每个 100pF)_PER_ VM 引脚。 这意味着六个电容器的数量不真实。 但是,评估板只有一个。 哪一个是正确的?

对于所有增益、CSA 的稳定时间 t_set 均声明为 1us。 数据表的“参数“列中还提到了一个 30pF 的电容器。 这是一个外部放置的电容器、还是芯片内部的电容?

非常感谢您的帮助。

此致、

Stefan



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    硬件型号似乎提供了电源时序控制、但降压输出需要设置为 5.0 或 5.7

    我不熟悉数据表中指出每个 VM 引脚需要两个 100pF 电容器的位置?

    这是数据表中的外部元件建议表

    对应的配置

    建议的也有其他一些建议

    我认为数据表中的 30pF 是指内部滤波器

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢您的答复。 问题是、在我看来、数据表对 HW 型号的电源时序不清楚。 有关 5.0/5.7V 的信息、请参阅与 SPI 型号(BUCK_PS_DIS 位)相关的段落。 此外、在图 8-12 中、您似乎需要设置该位来让降压输出馈送 LDO。

    有关 VM 引脚上电容器的注释可以在引脚说明表的第 5 页中找到。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢您的答复。 问题是、在我看来、数据表对 HW 型号的电源时序不清楚。 有关 5.0/5.7V 的信息、请参阅与 SPI 型号(BUCK_PS_DIS 位)相关的段落。 此外、在图 8-12 中、您似乎需要设置该位来让降压输出馈送 LDO。

    有关 VM 引脚上电容器的注释可以在引脚说明表的第 5 页中找到。

    此致、

    Stefan