This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:请求 DRV3901-Q1 部署电流和 WCA 的 V_DRV 的最小/最大曲线和统计数据

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1630007/drv3901-q1-request-for-min-max-curves-and-statistical-data-for-drv3901-q1-deployment-current-and-v_drv-for-wca

器件型号: DRV3901-Q1

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我们目前正在执行  最坏情况分析 (WCA)  对于爆炸熔丝应用(38A/0.5ms 脉冲)、使用  DRV3901-Q1

而数据表提供了的典型曲线  部署电流  和  V_DRV  三个温度下、我们需要  最小/最大曲线  (或 Min-Typ-Max 之间的容差/比例因子)、确保极端条件下的系统可靠性。

具体而言、我们需要:
  1. 。  最小值/最大值变化  和  部署电流  在整个汽车温度范围 (–40°C 至 150°C Tj) 内测得。
  2. 。  统计保护带  或比率、用于从的典型值中得出最小值/最大值  V_DRV
  3. 如果可用、则  安全手册  或  详细设计指南  NDA、它包含这些统计分布图。
这些数据对我们至关重要  功能安全 (ISO 26262) 验证。 期待您的专业支持。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    感谢您的问题。

    数据表中电气规格下提到的部署参数是各种条件下的数据

    请参阅数据表中提到的条件。

    是客户不是在考虑其他问题。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibunu:

    感谢您对此调查的答复。 我已将此主题分享给我们的客户、并要求他回复是否有进一步的问题。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 跟进此:

    我有关于 DRV3901 点火电流的两个问题:电流设置较高:ISEL 设置为 0x5、0x6 或 0x7 时、电流为 3.4A、3.72A 和 4.04A。

    是否可以配置更高的点火电流?

    负载灵敏度:数据表值基于 2Ω 热熔丝。

    如果实际热熔丝电阻偏离 2Ω(例如,高或低)、输出电流是否保持恒定(已调节)、或者是否会变化?

    此致、

    Gao Linxuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 跟进此:

    我有关于 DRV3901 点火电流的两个问题:电流设置较高:ISEL 设置为 0x5、0x6 或 0x7 时、电流为 3.4A、3.72A 和 4.04A。

    是否可以配置更高的点火电流?

    负载灵敏度:数据表值基于 2Ω 热熔丝。

    如果实际热熔丝电阻偏离 2Ω(例如,高或低)、输出电流是否保持恒定(已调节)、或者是否会变化?

    此致、

    Gao Linxuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gao、

    感谢您提出后续问题。

    [引述 userid=“692852" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1630007/drv3901-q1-request-for-min-max-curves-and-statistical-data-for-drv3901-q1-deployment-current-and-v_drv-for-wca/6293993

    较高电流设置:当 ISEL 设置为 0x5、0x6 或 0x7 时、电流为 3.4A、3.72A 和 4.04A。

    是否可以配置更高的点火电流?

    [/报价]

    DRV3901-Q1 的最大电流设置为 3.4A(最小值)。 是否需要更高的电压。 如果可能、请共享热熔丝器件。

    [引述 userid=“692852" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1630007/drv3901-q1-request-for-min-max-curves-and-statistical-data-for-drv3901-q1-deployment-current-and-v_drv-for-wca/6293993

    负载灵敏度:数据表值基于 2Ω 热熔丝。

    如果实际热熔丝电阻偏离 2Ω(例如,高或低)、输出电流是否保持恒定(已调节)、或者是否会变化?

    [/报价]

    DRV3901 具有基于低侧 FET 上检测到的电流的调节方案。 这可确保即使电阻发生变化、电流也保持恒定。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供之前的信息。 我 还有一个后续问题。我将  为下一个有关的问题创建一个新主题  

      (0-20%和 80-100%) 的上升电流斜率、使本次讨论重点关注

    此致、

    Gao Linxuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gao。