This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV29-CALC:LCS-FL-CYL20:LCS 校准

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, USB2ANY, ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612550/ulc1001-calc-lcs-fl-cyl20-lcs-calibration

器件型号:ULC1001-DRV29-CALC
主题中讨论的其他器件: ULC1001-DRV290XEVMUSB2ANYULC1001

您好:  

我购买了 ULC1001-DRV290XEVM 板以及 USB2ANY 和 LCS-FL-CYL20。

但是、当我尝试使用 ULC1001 GUI 运行校准时、我无法  在区域 1 和区域 2 中找到谐振频率。   

您能否提供 LCS-FL-CYL20 的阻抗响应? 了解谐振频率和阻抗的确切位置会非常有帮助。   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关阻抗分析仪在小信号激励下测量的阻抗响应、请参阅下文。 请注意、在使用 EVM 进行高压驱动时、谐振频率可能会降低几 kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailong:

    感谢您的答复。

    我还有几个问题。  为什么峰值实际功率读数如此低? 我无法实现低阻抗。
    另外、AD 和 HEDD 的调制方法似乎也有所不同 — 我应该使用哪一种方法?
    此外、每个 LCS-FL-CYL20 副本是否 具有 不同的阻抗响应?

      


    谢谢、
    立方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    当我进行非常高或非常低的参数测量时、我可以看到 LCS 的引线与 EVM 的输出端子没有可靠的连接。 您能否检查这一点并查看测量结果是否有所改善?

    我们通常使用 HEDD 调制。

    同一模型的不同 LCS 应具有相同的阻抗响应、并存在一些微小的差异。  将突发设置在一个范围(起始频率和停止频率)附近时、应注意此差异。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney Northcut、

    感谢您的答复。 我已经确认 LCS 与 EVM 连接牢固。 但电流和功率参数仍然很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在尝试将 LCS 连接到另一个 EVM 时、我观察到在相同频率 (129882.81Hz) 下的阻抗不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    第二个 EVM 结果看起来更好。 它们是同一款 EVM 吗?

    我建议 LCS-FL-CYL20 使用以下两个区域。  

    还需要调整输出端的 LC 滤波器。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney Northcut、

    我尝试了这两个区域,但结果看起来不好。


    我想确认镜头厚度是否对清洁性能有显著影响。 当我们使用具有相同校准设置的 1 mm 厚透镜(其他规格与 LCS-FL-CYL20 相同)时、完全无法将水滴雾化。

    非常感谢您的时间和支持。

    此致、

    立方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    我们将审查您的更新、并尽快回复您。
    请预计 2016 年 2 月的假期会有一些延迟。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    是的、镜头厚度会影响清洁。  您是否正在使用修改后的 LCS-FL-CYL20? 或者您自己组装了 LCS-FL-CYL20 的副本吗?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney Northcutt、

    我们使用  长度为 1mm 的改良 LCS-FL-CYL20、未能将水滴雾化。  

    我发现  数据表中 LCS-FL-CYL20 的透镜厚度为 0.7mm。 那么、我们是否需要改变透镜厚度?

    此致、

    立方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    我懂了。 这是您自己构建的一个装置吗? 我补充一下我们的机械专家。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney Northcut、

    我们使用网络分析器获得了阻抗曲线。


    基于此、我再次尝试校准、但结果仍然不好。 您能给出一些建议吗?

     

    此致、
    立方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lifang、  

    似乎阻抗在 147kHz 时为 64 欧姆、在 187kHz 时为 87 欧姆、这似乎略高于要求。 阻抗应降至 20-30 欧姆范围、以允许更多电流通过、从而使振动强度足够高、能够排出水。  

    是的、建议切换到 0.7mm 的透镜以实现更好的清洁性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailong:

    我们还获得了我们购买的 0.7mm 镜头的 LCS-FL-CYL20 的阻抗。  但是、在 20~200 kHz 范围内、最小阻抗为 71 欧姆。
         
    在 GUI 中、 我可以找到带有 0.7mm 镜头的 LCS-FL-CYL20 的最小阻抗为 44 Ω、最大电流为 2.36A。 这是我迄今为止发现的最佳振动频率、它具有一定的清洗效果。

    此致、
    立方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、  

    我不确定您的网络分析仪测量是否准确或 LCS-FL-CYL20 是否损坏。 我们看到 LCS-FL-CYL20 的阻抗通常在 10-40 欧姆左右。   带有 0.7mm 镜头的默认 LCS-FL-CYL20 应具有很好的清洁性能。 您以前是否使用 TI 的 LCS-FL-CYL20 产品实现了良好的清洁性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailong:

    虽然清洁效果不如官方演示视频好、但我以前见过几次。 但之后、我再也没有看到良好的清洁性能。  目前、清洁性能仅与下面视频中所示的性能相同。
    ULC1001-DRV290xEVM_LCS-FL-CYL20_cleaning.mp4

    谢谢、
    立方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lifang、  

    感谢您的信息。 在随附的视频中、水滴根本无法排出水。 我将向您发送一封电子邮件、让我们安排一次会议以快速推进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailong:

    我收到了您的电子邮件并回复了。 让我们在您方便时安排一次会议、以便快速推进。 非常感谢!

    此致、
    立方