This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC121-Q1:如何在 Motor Studio 中使用 OTP 写入功能

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MC121-Q1, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631746/mc121-q1-how-to-use-otp-write-function-with-motor-studio

器件型号: MC121-Q1
主题中讨论的其他部件: MC121MOTORSTUDIO

您好、

我使用 MC121-Q1 调整风扇功能、使用“OTP 写入“时、失败。

  1. 我按照 GUI 注释将 VM 调整为 10V、检查 I2C 是否已连接且无故障日志、它仍然无法工作。 MC121Q1 OTP write.jpg
  2. 我查看 IC 数据表并找到 OTP 说明、它显示我们可以在连续的写入帧中“将 OTP 模式进入密钥 02h、01h、04h 写入 USR_OTP_PRG_UNLOCK 寄存器以解锁 OTP 模式。 5.要刻录 OTP 存储器、请将 1b 写入 USR_OTP_CFG 寄存器“中的 USR_OTP_PROG_ALL 位、但没有项目可填写。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    器件数据表第二点的步骤是通过微控制器直接与 MC121 交互。
    使用 Motor Studio GUI 进行 OTP 编程时、无需使用第二点中提到的步骤。  
    我们已向 FAE 提供有关该问题的信息;他们将与您联系。

    谢谢  
    Shashwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashwat  

    我从用户手册中找到 OTP 编程、 然后按照开关 SW1 并按 EVB 板上的 S1。

    OTP 功能可以正常工作  

    顺便说一下、它仍然无法从 GUI 进行 OTP 编程

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    MC121E2 EVM 上的当前固件不支持通过 GUI 进行 OTP 写入。

    若要通过 motorstudio GUI 版本 0.1.36 对 OTP 进行编程、需要更新 EVM 上的固件。  

    请参阅电子邮件发送的说明、以更新 EVM 上的固件。  

    此致、

    Eldho