This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:直流闭锁电磁阀开/关开关

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1633312/drv8871-dc-latching-solenoid-valve-on-off-switching

器件型号: DRV8871

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我想通过发送最多 3 个脉冲来打开阀门 13.8 V 连接至电磁阀、电阻为 10 欧姆、电感为 65mH。

阀打开:脉冲打开 100 毫秒、空格 900 毫秒

阀关闭:脉冲打开 20 毫秒、空格 900 毫秒(打开后的分钟,小时或天)

0.565*1.38*1.38=1。 08 瓦

100/1000*1.08=0.108W。在 3 个脉冲期间持续 3 秒。

假设有启动温度。 40°C 和 41.1°上升/瓦时、在结点处可以得到 1.08*41.1=40+44.4=84.4°

这是正确的吗?

DRV8871 可轻松焊接到 Adafruit 公司生产的小型 PCB 上、型号为 DRV8871、尺寸约为 0.8“x0.95",“,以、以提高安全性。

这是否完全令人满意?  不应使用内部保护特性。

DRV8871 在没有外部二极管的情况下可以提供 65mH 电感吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    感谢您的发布。

    [引述 userid=“432284" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1633312/drv8871-dc-latching-solenoid-valve-on-off-switching

    我想通过发送最多 3 个脉冲来打开阀门 13.8 V 连接至电磁阀、电阻为 10 欧姆、电感为 65mH。

    阀打开:脉冲打开 100 毫秒、空格 900 毫秒

    阀关闭:脉冲打开 20 毫秒、空格 900 毫秒(打开后的分钟,小时或天)

    0.565*1.38*1.38=1。 08 瓦

    100/1000*1.08=0.108W。在 3 个脉冲期间持续 3 秒。

    假设有启动温度。 40°C 和 41.1°上升/瓦时、在结点处可以得到 1.08*41.1=40+44.4=84.4°

    这是正确的吗?

    [/报价]

    是的、根据数据表 RθJA 规格、这种计算方法看起来是正确的。

    [引述 userid=“432284" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1633312/drv8871-dc-latching-solenoid-valve-on-off-switching

    DRV8871 可轻松焊接到 Adafruit 公司生产的小型 PCB 上、型号为 DRV8871、尺寸约为 0.8“x0.95",“,以、以提高安全性。

    这是否完全令人满意?

    [/报价]

    ≥表中的 41.1°C/W (JEDEC) RθJA 图适用于镀有 in² 4 μ m 2oz 铜的 JEDEC 标准 PCB。 Adafruit in² 约为 0.76 μ m—显著减小。 在较小的 PCB 上、RθJA 将高于 JEDEC PCB。 它必须相应地降额、可能大约为 60 到 70°C/W  TSD、这可能会使结点增加到超过 100 或 110°C、但仍低于 RθJA 规格、结果可能没有问题。 我建议客户对其应用环境的各种 Ta 进行表征。

    不应使用内部保护功能。

    DRV8871 的过流保护 (OCP)、热关断 (TSD) 和欠压锁定 (UVLO) 为硬件集成型、无法禁用。 它们始终存在于硅中。 根据上述负载和应用特性、可能不会触发这些事件。  

    DRV8871 是否可以在没有外部二极管的情况下提供 65mH 电感?

    这将取决于激励顺序。 65mH 是非常高的电感。 如果关闭时的再循环处理不当、电压引起的 VL = L*dI/dt 将导致高压负载突降。 使用 LS-FET 再循环 (BRAKE) 可以减轻这种情况并支持在没有外部二极管的情况下运行。 如果电流被中断、则可能需要使用滑行外部二极管以及 TVS 来管理负载突降。 这适用于正常运行。

    如果由于电缆线束松动或短路而发生了闭合和断开、请接通和断开 65 MH 可能会带来挑战、应妥善处理。 因此、有必要由客户正确描述所有这种情况。 谢谢你。

    此致、Murugavel