Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
器件型号: DRV8871
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。
我想通过发送最多 3 个脉冲来打开阀门 13.8 V 连接至电磁阀、电阻为 10 欧姆、电感为 65mH。
阀打开:脉冲打开 100 毫秒、空格 900 毫秒
阀关闭:脉冲打开 20 毫秒、空格 900 毫秒(打开后的分钟,小时或天)
0.565*1.38*1.38=1。 08 瓦
100/1000*1.08=0.108W。在 3 个脉冲期间持续 3 秒。
假设有启动温度。 40°C 和 41.1°上升/瓦时、在结点处可以得到 1.08*41.1=40+44.4=84.4°
这是正确的吗?
DRV8871 可轻松焊接到 Adafruit 公司生产的小型 PCB 上、型号为 DRV8871、尺寸约为 0.8“x0.95",“,以、以提高安全性。
这是否完全令人满意? 不应使用内部保护特性。
DRV8871 在没有外部二极管的情况下可以提供 65mH 电感吗?
此致、
Danilo