This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:有时由于重复写入而未写入。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1624472/mct8329a-sometimes-it-is-not-written-due-to-repeated-writing

器件型号: MCT8329A

大家好、支持团队。

有时、不会通过重复写入操作将数据写入 EEPROM 我的客户目前正在进行重复写入 EEPROM 的测试。

两个配置文件 (A 和 B) 交替重复写入、以便可以看到写入结果。

写入结果在写入后读回、并进行数据比较。 具体来说、两个配置文件 A 和 B 是交替编写的 (A->B->A->B....) 100 次。

在此测试中、发生了 2 次不匹配。 奇怪的是、0x86h 之后的地址两次都导致了不匹配。

写入了地址 0x80 至 0x84h 中的数据。 如果未写入所有内容、则通信线路可能出现错误、但从 RAM 到 ROM 的数据传输在中间失败。 这是可能的吗?

是否有任何可能的原因? 确认满足写入 EEPROM 的所有条件。 -DRVOFF=  

-State=MOTOR_IDLE  

-每 8 位将数据写入/从 RAM 读取数据的空间为 100us。  

-写入顺序和等待时间基于数据表。  

此致、

HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa San,

    您能否根据应用手册确认 EEPROM 写入序列完全遵循?  MCF83xx 和 MCT83xx EEPROM 读取和写入程序

    还请验证字节间和帧间延迟规格。

    我怀疑通信有问题。 使用逻辑分析仪将有助于分析字节间延迟、信号完整性和传输的数据内容

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    感谢您的答复。

    清除所有程序和字节间延迟。

    -我知道你的说法是数据不能正确地写在影子 RAM 的第一个地方。 我的理解是否正确?

    -还有,从影子 RAM 区域到 EEPROM 的数据传输是否失败?

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa San,

    由于这可以很好地重现、 我们是否应该使用逻辑分析仪并验证 i2c 数据?

    关于内部 RAM 到 EEPROM 的问题、不可能出现这样的问题。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    感谢您的确认。

    我请求客户继续使用逻辑分析仪进行监控。

    我想通过以下步骤再次确认 EEPROM 数据是否正确写入。

    您能否确认程序是否正确?

    1.将数据写入影子 RAM(考虑保留位,依次写入 0x80-0xAE)

    2.发出写入命令并传输数据(将 0x8A500000 写入 0xE6 寄存器)  

    3.确认 750ms 等待后 0xE6 寄存器为 0x00000000(以确认对 EEPROM 的写入完成)

    4.关闭电源

    5. 3 秒等待

    6.开机

    7. 2s 等待

    8.发出 EEPROM 读取命令

    9.等待 200 毫秒

    10.比较读写数据

    *确认插入了字节之间的延迟 (100us)。

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    程序正确、步骤 3 是不错的步骤。

    然后 I2C 数据可能有问题、请获取数据进行验证。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    很抱歉耽误你的时间。

    我的客户说当时很难获得波形数据、因为写入失败的频率很低。

    但是、可以记录读取的数据。

    在某些情况下、即使写入了影子 RAM、到 EEPROM 的传输似乎也失败。

    但是、当字节间延迟为 200us 时、传输失败的频率会显著降低。 (目前,写入超过 100 次时没有失败。)

    我收到了以下其他问题、请帮助我。

    如果通信速度大大降低到 5 kHz ,例如,字节间延迟会超过 100us,但这是否没有问题?

    -有没有任何可能的原因,为什么写入不失败时从 100us 更改为 200us ?

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa San,

    所需的 100µs 延迟可提供相对于实际 60µs 要求的足够缓冲器裕度。

    尽管发生频率较低、但捕获分析可能会揭示时序违规或其他线索。 请确认采集是否可行。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    这不是标准速度、但如果您将通信速度设置为 5kHz、字节距离将为 100us。 还是有问题吗?

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    我们可以期望在如此低的时钟频率下实现稳定的通信。 我们对信号质量和时序都充满信心

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    检索数据以检查写入差异需要大量资源、因此此帖子现在将关闭。 感谢您的支持。

    此致、

    HIG